This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:在2V 以下为锂离子电池充电

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168188/bq21061-recharge-li-ion-battery-under-2v

器件型号:BQ21061

尊敬的

我将使用您的 BQ21061 IC 设计电池充电器、并使用 BQ29707设计保护电路、以便为小容量(约30mAh)锂离子电池充电。 在电池数据表中、我发现当电压低于2V 时、绝不能对电池进行再充电。 如果我正在设计的器件长时间不使用、则可能会发生电池电压低于2V 的情况。 当电池电压达到2.8V 时、保护电路(BQ29707)会断开放电电路、但如果在保护电路断开放电 MOSFET 后电池长时间不会再充电、则可能会发生电池电压持续下降并降至2V 以下的情况。 阅读 BQ21061的数据表、我似乎了解到、电池充电器可用于预充电阶段、同时电池电压低于2V、因此这与电池数据表中的规格相冲突。 我想知道我是否很好地理解 BQ21061的数据表、如果不是、BQ21061的最小电池电压低于该电压、则无法开始充电过程。 或者、为了避免 BQ21061达到2V 以下的电压为电池充电、我是否需要使用我们的微控制器测量电池电压并使用充电器使能引脚禁用 BQ21061?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的、如果电池电压低于 VLOWV、则器件将尝试以寄存器0x14中配置的预充电电流对电池进行预充电。 在2.8V 放电 FET 被禁用后、仍会消耗一定水平的电流、从而在很长一段时间后进一步对电池放电。 当适配器被置为有效时、充电器将尝试恢复充电、并且保护 IC 也可能重新启用充电。

    当电池电压接近2V 时、防止充电的最佳方法似乎是通过 BQ21061上的 CE 引脚禁用充电。 与使用 ADC 相比、更经济的方法是使用可配置的 BUVLO 阈值作为微处理器的标志、以便在检测到 BUVLO 故障时禁用充电、并在未检测到故障时启用充电。

    此致、

    Juan Ospina