This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060-Q1:有源电源选择-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

Guru**** 2509345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168199/lm5060-q1-lm5060-q1-active-power-selection---power-management-forum---power-management---ti-e2e-support-forums

器件型号:LM5060-Q1

LM5060-Q1:有源电源选择-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

请告诉我、如何禁用此过流故障功能?  

此致

Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    如果要 禁用过流保护、可以使用非常高的 Rsense 值、这样最坏情况下的最小过流阈值就会高于系统中可能出现的峰值负载电流。

    例如、您可以在下面的设计计算器快照中看到、对于 Rdson = 5.4mohms、将 Rsense 设置为500kohms 会将 最坏情况下的最小过流阈值设置为高达844A。