This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:瞬态调节

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168142/bq24032a-transient-regulation

器件型号:BQ24032A

大家好、

客户使用 BQ24032A 为处理器板供电。

在没有电池的情况下使用交流电源时、它们会看到以下功能错误:  

当系统在某些主板中启动时、它们 会在电源中看到干扰、这会导致某些计算机随机崩溃。

除了其余3个内核(RAM 已经在运行、电路的其余部分也在运行)的启动瞬态中、它们不会看到任何压降、  它们的系统必须或多或少为4.2V/2A。  

我们认为这是因为这块芯片太小,不能耗用计算机。 BQ24032A 对交流电源的电流限制是多少?

您是否看到可能导致此问题的任何潜在错误?

谢谢、此致、

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您是否有可共享的原理图? 我认为该器件上没有电流限制选项、因此应在建议的条件(2A 输出)下运行。  

    当启动瞬态发生时、是否存在可与之共享的输出电压波形?

    此致、

    Anthony Pham