This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:Vos 引脚布局

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62869, TPSM82866A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167917/tps62869-vos-pin-layout

器件型号:TPS62869
主题中讨论的其他器件: TPSM82866A

你(们)好

我对  TPS62869 VOS 引脚布局有疑问:

D/S 给出了以下布局示例、这里的 VOS 引脚通过过孔连接到 Vout、我想知道为什么 VOS 引脚未连接到顶层的 VOUT?  

我的客户怀疑 VOS 引脚可能会受到 SW 噪声的影响、并想知道 D/S 中显示的 VOS 引脚连接的原因 我想、该示例中的这种连接会尽可能降低 SW 噪声、如果 客户 在顶层连接 VOS 和 COUT、则会产生较大的 SW 鼻、因为布线非常靠近 SW 引脚。  

我知道你的评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我不知道为什么它也没有直接连接--首选连接是直接连接到那里的输出电容器,就像你说的那样。

    在某些 EVM 上、我们以可以切断布线的方式对 VOS 引脚进行布线、以便添加电阻器来测量波特图。

    我们还提供此系列的电源模块版本:TPSM82866A。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    我的客户使用  TPS62869作为 DSP 内核电源、最近他们发现 DSP 偶尔工作异常。 一个疑似原因是 TPS62869 输出纹波。 请找到 TPS62869  布局、我想知道您是否可以帮助查看布局? 客户想知道 SW 噪声是否会影响输出纹波。  

    VOS 引脚和 SW 引脚顶层布局:

    Vos 通过过孔连接到输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  软件看起来有点大。  您是否知道软件上的过孔位于何处? 它们只需将 SW 直接连接到电感器、而不需要通孔即可在其他层上进行连接。

    Chris