This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:TPS62120额定电流增加解决方案

Guru**** 2509015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120, TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168215/tps62120-tps62120-rated-current-increase-solution

器件型号:TPS62120
主题中讨论的其他器件: TPS629203

我们的产品使用 TPS62120作为电源、以前在额定电流为75mA 的情况下工作正常。 但是、最近我们需要提高负载电流、希望它可以达到200mA。 那么、我的问题是、我们是否有一个解决方案来提高 TPS62120的额定电流? 如果没有、是否有引脚对引脚替换芯片可用于替换 TPS62120并具有更高的额定电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    TPS62120最小电流限制为200mA。 它无法将负载电流提高到200mA。 对于 TPS62120、我们没有任何 P2P 替代产品、其输出电流大于200mA。 但是、我们确实拥有具有300mA 电流的新一代降压转换器。 TPS629203具有300mA 负载电流、低 IQ、更高效率、灵活设置、更高 VREF 精度、 封装更小。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/product/TPS629203?keyMatch=TPS629203&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy