This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:LM74810QDRRRQ1

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM7481-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165170/lm7481-q1-lm74810qdrrrq1

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060LM7480-Q1

您好,专家:

  我们正在设计用于电池 OVP、UVP 和反向保护的 LM74810-Q1背对背 ORing 应用。 请问 Oring 背对背设计是否也具有输入接地短路(短路)保护功能?  

谢谢你  

工作条件:  

1.12V 电池、12V 标称电压、3.2V 冷启动和35V 负载突降

最大应用电流为2.10A。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。

    我们将在这里度假至周四。 我们将在星期五之前答复。

    很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能不能帮助我们了解您希望控制器在 输入接地短路时采取什么保护措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

     很抱歉我的答复, 如果我们测试输出对地短路,请问 Oring 控制器是否具有@>10A 的浪涌电流保护行为?

    (因为我看到 LM5060热插拔控制器具有 OCP 保护,但 LM7481-Q1没有提到过流保护功能)。

    谢谢你  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    让我明天回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    LM7480-Q1只能在启动期间限制电流(浪涌电流限制)。 它 没有 LM5060等输出短路保护功能。

    因此、在 Vout 增大后、如果在输出端施加短路、LM7480-Q1将不提供保护。 请通过电子邮件联系我、了解我们即将推出的具有此功能的最新产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:  

     非常感谢您的信息。 让我解决此问题、并通过电子邮件发送给您、以获取即将发布的产品路线图。  

    罗伊