This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:这是我上次询问的有关 BQ25616J 完全充电检测的问题的延续。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616JEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166371/bq25616jevm-this-is-a-continuation-of-the-question-about-the-full-charge-detection-of-the-bq25616j-that-i-inquired-about-last-time

器件型号:BQ25616JEVM

这是我上次询问的有关 BQ25616J 完全充电检测的问题的延续。

当将 BQ25616J 安装在该板上时、该板内置在产品中、而不是询问 BQ25616JEVM 的问题、

执行环境测试后、充电结束时的行为在环境温度下会有所不同

然后、在28°C 和30°C 以及30°C (或更高)的温度下、电池应在充满电时释放、但电池除外

电压不会按预期下降、可能是由于一分钟电流(?) 这是一个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kodama-San、

    您的意思是 BQ25616J 充电终止行为在 Ta=25C 和 Ta=30C 时看起来不同吗? 进行测试比较时、您是否具有完全相同的设置、因为充电器 IC 与电池之间的 PCB/导线阻抗以及电池寿命导致的电池内部阻抗会导致压降。 如果您可以提供一些数据和绘图来显示差异、那将会非常好。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是依次执行环境测试(首先在28°C、然后在30°C)时充电和放电期间的电池电压图。

    (无法在"插入→图像"中导入。 我将与 TIJ 的 Yoshida 先生协商。)

    BQ25616J 设置包括400mA 输入限制、400mA 充电电流和4.1V 充电终止电压。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科达马-圣、赵圣、
    请参阅随附的图像。

    此致、
    Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kodama-San、 Yoshida-San、

    1.您是否在同一电路板上测量了用于28C 和30C 测量的相同点?

    2.您是否测量了 BQ25616J 的 BAT 引脚电压或电池端子电压?

    3.除了充电电压外,您是否还可以在图上添加充电电流?

    请注意、当充电电流下降至0A 时、寄生电阻(充电路径上的电阻、例如路由、连接器、感应电阻等)和电池内部电阻上的电压也在充电终止后发生变化。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有更改测量环境、

    只需打开/关闭充电适配器并更改恒定温度浴的温度。

    答1:是的。 我没有接触过测量环境。

    答2:是的。 记录电池电压。

    A3:否  我们尚未测量充电电流。

    图形说明:

    1:将恒定温度浴设置为28°C

    2:关闭适配器并对测量集放电(在3.0V 时停止工作)

    3:打开适配器并充电

    4:确认电池电压因充满电而下降后、将恒定温度浴设置为30°C

    5:关闭适配器并对测量集放电(在3.0V 时停止工作)

    6:打开适配器并充电

    7:即使完全充电的时间已经足够长、28°C 时也没有明显的压降

    为了在不影响充电环境的情况下测量电流、有必要延长电池的导线并使用 Tektronix 电流探头。 在这项测量中,我们没有采取这种措施。

    我担心的是如何处理未使用的引脚。 由于未使用 USB 系统等、D+、D-和 ACDRV 均处于开路状态、OTG 处于下拉状态。

    此外、输入电流限制设置为400mA、那么是否存在任何问题? "是否会出现这些症状?" "我很好奇。"

    (因为充电电源由非接触式电源[5V]供电、并且传输电流仅约为400mA。)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科达马-圣

    我们仍在研究此问题、并将向您提供更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2561X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../。

    1、可以将 D+/D-引脚断开、以便通过 ILIM 引脚设置输入电流限制。  

    2. ILIM 电流的可接受范围为500mA - 3200mA。 400mA 超出范围。

    输入功率应足以支持电池充电和 SYS 负载。

    4.如何在没有充电电流信息的情况下判断充电是否终止?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为这次开发的充电电路部分选择了 BQ25616J、因为

    1:在 BQ25616J 数据表第一页的说明中,“支持 USB 输入、高电压适配器或无线电源的单输入”

    它在第3页上写道:“该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口、USB 兼容高电压适配器和无线电源。”

    这是因为有一个关于非接触式电源的描述。

    2:由于电池的充电系统和电池组的工作电源是分开的、因此即使电池组在运行时也会充满电、充电会终止并释放电池、从而降低电池的负载。

    如前所述、我能够将输入电流限制设置为400mA、这超出了设置范围、因此我现在仍在使用它、但如果我现在遇到的问题标准化、我想将其设置为500mA。 我将考虑更改并尝试它。

    在开发中的设置中、充电电流不受微型计算机的监控。 根据 STAT 引脚的状态判断是否充满电。

    谢谢你。