This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066IA:为什么(2DC)和(D)在同一整卷带中具有很长的间隔(33周)?

Guru**** 2379710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165108/lm25066ia-why-do-2dc-and-d-have-very-long-intervals-33weeks-in-the-same-full-reel-tape

器件型号:LM25066IA

尊敬的 TI 团队:

美好的一天!

请参见上图、

(d)显示2148 (__LW_AT__2D)显示2229 我想知道这是否正常?  为什么同一卷带的间隔为33周?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessie、您好!

    感谢您的联系。 我需要与我们的产品工程团队进行讨论、以解决您的疑问。 大多数人因为印度的节日而在本周休假。 我下周初会再回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、祝您假期愉快。   请尽快告诉我、这对我们来说非常奇怪和紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将与装配网站讨论您的查询、下周初您将回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未收到我们的封装团队的任何回复。 很抱歉耽误你的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给出答案,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 我没有收到包装团队的任何回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您很难回答、这是我们最迫切的问题、 我们必须在本周内获得 权威部门的有效反馈、否则、QC 将拒绝商品。 衷心希望并感谢您能为我们提供帮助。 请...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也很难获得一些反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, 你认为今天会有反馈吗 ? 你从来没有见过这种包装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未见过。 我没有任何专业知识来处理这种问题。 我需要依赖包装团队的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,我知道您为我们做了最好的努力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从包装团队收到的回复。

    这是一种"正常情况"。 没有什么问题。  

    以下是新旧生产日期代码的解释:

    将多个 LTC 合并成一批材料。

    在所有 LTC (不同的生产日期代码、例如:2022年8月9日)中、系统/标签将仅显示最新的生产日期代码(2022年9月)。