This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:上升时间与浪涌电流间的关系

Guru**** 2505255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167501/tps61041-rise-time-vs-inrush-current

器件型号:TPS61041

您好!

对于该器件、浪涌电流对输出电压上升时间有何影响? 例如、如果我有一个将浪涌电流限制为150mA 的负载开关、我可以看到 Vout 的上升时间有多大的变化?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    输入侧的负载开关吗? 输入电压/输出电压/负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的、负载开关位于输入侧。  

    输入电压为5V、输出电压为25V、输出电流为700mA。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    实际上、如果您限制输入电流、很难说出启动行为、它与输入电容器、输出电容器、输入电源的功能相关... 也许基准测试是一种更方便的方法来确保这一点。

    此致、

    Nathan