This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:实际输出纹波电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMLKBUCKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166770/tps54160-actual-output-ripple-current

器件型号:TPS54160
Thread 中讨论的其他器件:PMLKBUCKEVM

大家好、

我们正在测试 PMLKBUCKEVM、发现实际输出纹波电流远高于理论输出纹波电流、尤其是 在 Vin=24V、Vout=3.3V、fsw=250kHz 的条件下。 在这种情况下、理论输出电压为633mA、但实际输出电压为870mA。 请帮我解释原因。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry:

    请提供包含 SW 波形、Vo 波纹和电感器电流波形的详细波形 以及您的 EVM 设置。  

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    EVM 设置如下:

    L = 18µH Ω、Cout = 220µF Ω、Cin = 10µF Ω。

    以下 SW 和输出纹波电流波形在 VIN=6V、Vout=3.3V 和不同负载电流下进行了测试。 此外、FSW、L、Cin 和 Cout 与上述相同。

    Iload = 0.5A

    Iload = 1.5A

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    即使是工业值标记为18uH、仍有一个电感略低的实际电感器。 对于该波形、实际电感约为14uH。

    您是否已阅读实验手册、该手册还会对动态电感进行衰减?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有达到这一点。 您的答案。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry:

    我将关闭此问题。


    谢谢