你(们)好
我的客户
-
保留容量。
我的客户希望 GG 有一些利润。
对于 EX、设定系统电压3.0V、保留电容为100mAH。
它们在100mAH 时跳过 SCO = 0%。
bq27426是否可行?
-
SoC 平均。
是否可以通过控制 GG 来控制 SOC 更新速度?
他们想知道是否有控制更新计时的命令?
谨致问候 K.Kanao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
1提高 GG 精度
是否可以通过对 SOC 结果求平均值来提高 GG 的精度?
您是否有提高 GG 精度的想法?
2.负载模式= 0 (电流) 或1 (功率)
您能不能告诉我电流负载和功率负载的传播和玉米。
在 TMD 第44页。
描述了电流模式 Prop、因为它可以更好地估算剩余运行时间、
尤其是在放电结束时、电流增加以进行补偿
以降低电池电压。
什么是电源模式的 Prop?
如何选择电流或功率?
3. I2C 标准命令的等待时间
I2C 标准命令之间是否需要等待时间?
对于 EX,读取 Voltage()后,再读取 Health State of Health()。
4 、峰值系统 CC 的工作范围。
系统电流从2.3mA 变为1A。
CC countet 是 delata sigma ADC。 转换期间、CC 测量值将取平均值。
您是否对峰值电流值和峰值时间有任何限制?
顺便说一下、Δ-Σ ADC 时钟的频率是多少?
5.GG 精度
此 GG 精度约为5%。
客户 发现 电池单元在 SOC=5%时达到终止电压。
是否发生这种情况?
如果是、有什么建议避免它。
是否有一种使用反向盖(设置除垢盖的5%)的杀菌剂?
谨致问候 K.Kanao