This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426反向容量和平均 GG

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767035/bq27426-bq27426-reverse-capacity-and-averaging-gg

器件型号:BQ27426

你(们)好

我的客户

 

  1. 保留容量。

我的客户希望 GG 有一些利润。

对于 EX、设定系统电压3.0V、保留电容为100mAH。

它们在100mAH 时跳过 SCO = 0%。

bq27426是否可行?

 

 

  1. SoC 平均。

是否可以通过控制 GG 来控制 SOC 更新速度?

他们想知道是否有控制更新计时的命令?

 

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K.Kanao、

    1) 1)是的、bq27426支持保留容量。 它位于 bq27426 TRM 的第47页。 必须注意的是、仅当负载模式= 0时才使用保留容量、这意味着负载被建模为恒定电流模式。

    2) 2)监测计将按常规间隔更新 SOC。 通常、这是在1秒完成的、但在睡眠模式下、节省功耗的频率较低。 主机能够读取 SOC 及其所需的任何间隔。

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    1提高 GG 精度
    是否可以通过对 SOC 结果求平均值来提高 GG 的精度?
    您是否有提高 GG 精度的想法?


    2.负载模式= 0 (电流) 或1 (功率)
    您能不能告诉我电流负载和功率负载的传播和玉米。
    在 TMD 第44页。
    描述了电流模式 Prop、因为它可以更好地估算剩余运行时间、
    尤其是在放电结束时、电流增加以进行补偿
    以降低电池电压。
    什么是电源模式的 Prop?
    如何选择电流或功率?

    3. I2C 标准命令的等待时间
    I2C 标准命令之间是否需要等待时间?
    对于 EX,读取 Voltage()后,再读取 Health State of Health()。

    4 、峰值系统 CC 的工作范围。
    系统电流从2.3mA 变为1A。
    CC countet 是 delata sigma ADC。 转换期间、CC 测量值将取平均值。
    您是否对峰值电流值和峰值时间有任何限制?
    顺便说一下、Δ-Σ ADC 时钟的频率是多少?

    5.GG 精度
    此 GG 精度约为5%。
    客户 发现 电池单元在 SOC=5%时达到终止电压。
    是否发生这种情况?
    如果是、有什么建议避免它。
    是否有一种使用反向盖(设置除垢盖的5%)的杀菌剂?

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanao-San、

    不会、它实际上不会提高精度。 具有 DSG 平均速率的最后一个周期将是系统电流容量的最佳选择。
    通常可以通过在每个如此多的周期和弛豫下以固定速率设置标准 DSG 来提高精度。

    2.加载模式0更好。 这些测量仪表没有电流和电压的同步测量、因此在该增量时间间隔内、测量中存在误差分量。 我们建议使用负载模式0以获得最佳结果。

    3.我们建议不要连续敲击监测计、并在命令集之间至少留出250ms 的时间、这意味着如果您正在读取所有寄存器、请读取所有寄存器一次、然后在下次读取之间留出0.25s 的间隔。

    4.这应该在 DS 中进行讨论,请检查。

    5.在额定使用条件下,我们允许1%的最佳情况精度。 您可以设置保留容量以缓解客户可能需要正常关机的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    >加载模式0更好。 这些测量仪表不会同时测量电流和电压、因此在该增量时间间隔内存在

    >测量中的误差分量。 我们建议使用负载模式0以获得最佳结果。

     

    为什么 bq27426的默认选项是 Load mode =1?

    最好消除负载模式=1、这可以防止客户混淆。

    是否有任何理由选择加载模式=1,为什么这是缺省值?

    谨致问候 K.Kanao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许多应用都是恒定功率应用、因此需要将负载模式设置为1。 如果您的负载是恒定功率负载、我不会看到它是问题的根源。
    谢谢
    Onyx