请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 主题中讨论的其他器件: BQ24725
尊敬的,先生
充电适配器的电压为19.3V、电池的标称电压为14.8V、最大电压为16.8V。
这是一个非常奇怪的问题。 当 BQ24725A 连接到19.2v 电源时、ACFET 无法导通。 我们发现 ACOK 的电压 为2.8V、VCC 为19.2V、SRN 为0V、REGN 为2.8V。 ACFET 无法打开、因此 MCU 无法读取 BQ24725A 的寄存器。
在连接电池之前、相位的阻抗为1M 欧姆。 插入 电压为16.7v 的充满电电池。 电池电压 立即变为1.5v、 电池容量变为0。 测试阶段的阻抗为0欧姆、Hidiv 为150k 欧姆、 LOIDIV 为6.7欧姆、REGN 为7.2欧姆、 ACOK、SDA 和 SDL 为5M 欧姆。
如何解决此问题? BQ24725A 工作异常的原因是什么?