This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:当 BQ24725A 被加电时、ACFET 不能被打开

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763750/bq24725a-when-bq24725a-is-powered-on-acfet-cannot-be-turned-on

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24725

尊敬的,先生

充电适配器的电压为19.3V、电池的标称电压为14.8V、最大电压为16.8V。

这是一个非常奇怪的问题。 当 BQ24725A 连接到19.2v 电源时、ACFET 无法导通。 我们发现 ACOK 的电压 为2.8V、VCC 为19.2V、SRN 为0V、REGN 为2.8V。 ACFET 无法打开、因此 MCU 无法读取 BQ24725A 的寄存器。

在连接电池之前、相位的阻抗为1M 欧姆。 插入 电压为16.7v 的充满电电池。 电池电压 立即变为1.5v、 电池容量变为0。 测试阶段的阻抗为0欧姆、Hidiv 为150k 欧姆、 LOIDIV 为6.7欧姆、REGN 为7.2欧姆、 ACOK、SDA 和 SDL 为5M 欧姆。

如何解决此问题? BQ24725A 工作异常的原因是什么?

可以帮帮我吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    当 VCC 为19.2V 时、REGN 为2.8V 这一事实将是开始调试此问题的好地方。 REGN 是 VCC 的 LDO、应调节至6V。 对于19.2V 输入、如果不能达到6V、似乎表明电路板上存在短路、这与您描述的其余部分非常一致。

    我将更仔细地查看您的原理图、看看我是否可以找到问题、但从较高的层面来看、一切似乎都正常。 但我认为 REGN 未能启动调试是一个好地方、因为这可能是 ACIN 未开启的根本原因、也可能是您描述的其他一些症状。

    如果没有太多麻烦、您能否(暂时)从 REGN 到 BTST 移除二极管、以便完全隔离输出并查看其是否仍处于2.8V? 此外、您是否使用示波器或仅使用 DMM 来查看它? 该电压可能会振荡、这有助于了解。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve,
    感谢您的详细答复。我将尝试从 REGN 到 BTST 移除二极管,看看它是否仍然处于2.8V。我将使用示波器查看它。
    与基准电路不同、我在 ACDET 引脚上添加了一个比较器 LMV7239M7。 因为我只想限制最大输入电压,所以不想限制最小电压。 比较器输出过流是否可能导致 BQ24725A 烧毁。 先前设计的电路与参考电路相同。 如果没有该比较器、它就可以正常工作。 上述电流电路将与电池一起工作一段时间(超过10小时),然后 ACFET 将不会打开并全部断电。 所有电源均未短接至 GND。
    在 ACFET 无法打开后、我尝试通过插入电池来使电路工作。 但当电池连接时,电池短路。 0欧姆的相位阻抗描述不准确。 后来、发现 V32与 DMM 短接。 V32烧毁可能是由于电池插入后 LODRV 错误打开、导致 V32过流。 为什么会发生这种情况?
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve,
    感谢您的详细答复。我尝试从 REGN 到 BTST 移除二极管、但它仍处于0V 状态、看起来已经烧坏了。更换24725、电路正常工作。

    与参考电路不同、我在 ACDET 引脚上添加了比较器 LMV7239M7、对吧?

    插入电源适配器、一切正常。 一旦插入电池、在没有适配器的情况下、将会听到转向器开关的声音。 BQ24725无法正常工作、看起来已经烧毁。很难想象发生了什么。此时、没有适配器、ACOK 电压为3.3V、指示了错误。 BATDRV 的电压与电池电压相同、上面没有6V 电压。

    插入电源适配器后、ACFET 不会打开、所有电源都关闭。REGN 为0v、而不是2.8v。很抱歉回答 fisrt。您能帮我找到问题吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您似乎已经将通常放置在 C86和 R213之间的 RBFET (反向阻断 FET)替换为位于适配器输入端的二极管 V13。 二极管将阻止电流从电池流出并流经适配器输入(与 RBFET 相同)、但其放置方式不会阻止电流从电池流入 CMSRC 和 ACDRV。 通常、当电池或交流适配器插入冷系统时、RBFET 会软启动。

    数据表注意到、每个上的4K 电阻器都需要限制浪涌电流。 这是我在上面描述的情况下软启动 FET 的情况。 在您的电路中、电池插头提供了一条返回 CMSRC 和 ACDRV 的路径、而没有软启动、这可能会损坏这些引脚。

    CMSRC/ACDRV 是我第一次怀疑过载发生在何处、但比较器也可能会对 ACDET 引脚施加过载。 在我们的参考设计中、通向引脚的电阻分压器的高侧为430K。 即使对于20V 适配器、这也会将流入引脚的最大电流限制为46uA。 比较器驱动引脚的难度可能比驱动该引脚的难度大得多、从而损坏该引脚。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    自上一篇帖子以来、我没有看到任何其他来自您的反馈/问题、因此我假设您能够解决您的问题、我将关闭 TT。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    很抱歉、我没有及时给您反馈。 我的问题没有得到解决,我最近一直在尝试,但我没有成功。

    最近发现了一个非常奇怪的现象。 在连接适配器和电池的情况下、系统工作正常、可以正常充电。 但是几个小时后,ACFET 关闭,BATFET 打开,HIFET 和 LOFET 关闭。 充电被禁用、整个系统处于电池电源状态。 此时、ACOK 始终为高电平、表示存在适配器。 CPU 检测到存在适配器和电池、并发送开路充电器、然后将充电电压和电流命令设置为 BQ24725A。 这是为什么? 我在数据表中找不到答案、希望您能帮助分析。

    断开适配器和电池的连接、重新连接适配器、ACFET 导通,恢复正常。 连接电池后、充电也会恢复正常。

    当这种异常持续到电池电量为零时、即当适配器和电池都存在时、ACFET 关闭、BATFET 打开、HIFET 和 LOFET 关闭、导致 BQ24725A 烧坏? 无法再恢复正常。 以前几次烧伤的最后一个现象是电池为零、适配器和电池都存在、但 ACFET 已关闭。

    我希望你们能提出一些建议,帮助我们解决这个问题,非常感谢。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    器件检测到的一些故障情况可能会按照您描述的方式关闭充电:

    8.4.12输入过流保护(ACOC)
    8.4.14电池过压保护(BATOVP)
    '如果 BATOVP 持续超过30mS、则充电器将完全禁用。
    8.4.16热关断保护(TSHUT)
    8.4.18电感器短路、MOSFET 短路保护
    '在发生七次短路事件后、充电器将被锁存、ACFET 和 RBFET 被关闭、以断开适配器与系统的连接。 BATFET 被打开以将电池组连接至系统。"

    看门狗超时也会停止充电。 最长的看门狗计时器设置为175秒、因此如果您充电2小时、除非您的 UC 看门狗"馈送"例程在该时间段内因某种原因缺失、否则这不会成为问题。

    电感器短路、ACOC 和看门狗计时器都可以禁用、因此最简单的第一步是禁用全部三个计时器、然后重新运行测试、以查看充电是否在2小时后仍然停止。 如果是、则可以消除它们作为可能的原因。 对于 BATOVP 和 TSHUT、您需要在充电停止时监控电压和温度、并确保两者都不在范围之外。

    作为一个额外的参考、数据表列出了这些可能的充电终止原因。 其中大多数重复了我上面列出的内容、但我想为您提供完整列表:
    以下条件之一将停止进行中的充电:
    •通过 SMBus (ChargeOption ()位[0]= 1)禁止充电;
    •ILIM 引脚电压低于75mV;
    •三个调节限值 DAC 中的一个设置为0或超出范围;
    •ACOK 被拉低(有关详细信息、请参阅适配器检测和 ACOK 输出部分);
    •ACFET 关闭;
    •VSRN 超过 BATOVP 阈值;
    •达到 TSHUT IC 温度阈值;
    •检测到 ACOC (有关详细信息、请参阅输入过流保护(ACOC)部分);
    •检测到短路(有关详细信息、请参阅电感器短路、MOSFET 短路保护部分);
    •如果启用了看门狗计时器、则看门狗计时器过期(有关详细信息、请参阅充电器超时部分);


    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

      非常感谢。