This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:稳定性分析

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS53515, TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767333/tps548a20-stability-analysis

器件型号:TPS54A20
主题中讨论的其他器件:TPS548A20TPS53515TPS53513

大家好、团队、

 

需要您的帮助来验证 TPS53515、TPS548A20和 TPS548A21的稳定性分析(波特图分析)报告。 随附的是用于验证的报告、请提供您的意见帮助。 您能否分享使用 TI EVM 完成的稳定性分析报告。

感谢您的帮助和支持。

e2e.ti.com/.../TPS548A20-_2D00_-1V_5F00_Regulator.pdf

e2e.ti.com/.../TPS535513-_2D00_-1.2V_5F00_Regulator.pdf

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    报告看起来正常。
    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    请再次确认 TPS53515的稳定性曲线是否可接受。 我们尝试进行形状级别固定(即在较低频率(<1KHz)下提供高信号强度(-10dBm))、但无法控制相位振荡、相位也开始从负区域上升。
    请提供您的意见。

    此致、Shinu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew、您好!

    请帮您回复。

    此致、Shinu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    您的 TPS53513波特图也是可以接受的。 它具有良好的相补角和相补角。 相位看起来像的部分原因是"相位环绕"可能已启用。 这会强制相位显示保持在+/- 180°范围内。 为了获得更好的低频测量、您可能还需要尝试降低接收器带宽以滤除一些噪声。

    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anthony