This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:原理图审阅

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766205/lm5026-schematic-review

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: PMP7895UCC28780

您好!

在测试原型样本后、我们发现 Q5_VDS 的波形异常、您能帮助检查原理图是否需要修改。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../6661.LM5026.pdf

 输入电压:12V

输出电压:12V/1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Chentsu
    您的原理图在输出端没有电感器。
    LM5026是一款有源钳位正向控制器、此配置需要一个输出电感器。
    请查看此网页上的设计示例:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、原理图中有拼写错误、X'mer 的极性发生了逆转、我们使用 LM5026作为反激式转换器。

    但 LM5026可用作反激式器件、如 PMP7895、我对吗?

    还是不适合反激式拓扑?

    如果它可以用作 反激式、您能否帮助检查原理图是否有任何问题? 谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、
    LM5026通常用作正向转换器控制器。
    我尚未看到使用此器件的任何反激式应用、但现在使用反激式转换器时、波形更有意义。
    当主 FET 关断时、您将需要漏极电压来反映输出电压。 在您的应用中、辅助 FET 会在短延迟后开启、从而防止次级绕组对输出应用正确的电压模式。
    如果您希望使用有源钳位反激式控制器,建议您使用 UCC28780。 这是一款专用的高频有源钳位反激式控制器。
    没有适用于 LM5026有源钳位反激式转换器的参考设计。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    明白了、那么 TI 参考设计 PMP7895适合哪种应用?
    谢谢!

    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、
    我正在尝试找到执行此参考设计的工程师,他应该能够解释。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP7895是有源钳位反激式器件。  它在连续导通模式下运行。  附加的设计似乎在断续导通模式下运行。  原理图上的手写注释显示 XFMR 的初级电感为0.78uH、匝数比为2:3 ...这是正确的吗?  峰值/rms FET 和二极管电流使用该电感值变得相当高。  转换器应在0.78uH 条件下工作、但2uH 会降低峰值/rms 电流。

       有源钳位反激式的钳位谐振频率是钳位电容器和 XFMR 漏电感。  原理图上的注释显示泄漏电流为82nH。  谐振钳位频率需要等于开关频率、以便在25-75%占空比之间正常运行。  这意味着钳位电容器(C19) 需要为2.8uF 才能实现正确 的钳位谐振频率。  在 DCM 模式下运行也会导致占空比小于25%。  功率耗散很可能会增加到低于25%占空比(轻负载)、 因为当主 FET 导通时、钳位电流将沿错误方向流动。  由于输入电压较低且 DCM 运行模式、 我认为使用有源钳位没有太多好处。  我认为 RCD 钳位可提供相同或更好的效率。    可使用额定电压与 FET 相同的1-2A 超快速二极管。  在该功率级别下、0.1-0.22uF 电容器和20-40k Ω 电阻器应该足够了。

    使用 输出 电流仅为1A 的同步整流器也没有什么好处。  肖特基二极管应提供类似的效率。

    XFMR 次要文件上的点是错误的、但上一个电子邮件线程似乎说这是已修复的。

    R15缓冲电阻值看起来很低。  我通常使用75-100欧姆电阻器。

    U3光耦应是"A"级、CTR 范围限制为80-160%。  无额定值的光耦合器的 CTR 范围为50-600%。  环路增益的变化可能超过20dB、因此难以进行环路补偿。

    我不熟悉次级侧使用的误差放大器、因此我无法评论工作点偏置或环路补偿。

    希望这对您有所帮助。  如果您有更多问题、请作出回应。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    理解、感谢您的详细解释!