This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:输出不稳定

Guru**** 2768375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767196/tps40170-output-unstable

器件型号:TPS40170

尊敬的团队:

输入电压为12-48V。 我们使用 TPS40170RGYR 转换为3.3V、功率为17W。 将 SFP 插入 RJ45模块(LOAD)时、会导致3.3V 抖动。

你有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../IES_5F00_Power-Board-_5F00_-04.-VCC_5F00_3V3_2C00_-.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    我随函附上了原理图、敬请查看。
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您分享原理图和波形。

    您如何测量输出电压? 此外、插入 SFP 时会增加什么电流负载?

    插入 SFP 时、您是否能够获取电感器电流、SW 和 VOUT 的波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我想跟进您对这个 e2e 线程的了解。 您能帮助澄清几个问题吗?


    您如何测量输出电压? 此外、插入 SFP 时会增加什么电流负载?

    插入 SFP 时、您是否能够获取电感器电流、SW 和 VOUT 的波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Katelyn:

    感谢您的支持。
    RD 将在农历新年后测量波形。
    他将于2011年2月11日回来。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的更新。 e2e 帖子关注4周。 我建议关闭这个主题、并在 RD 从中国新年回来时重新打开一个主题。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    很抱歉耽误你的答复。

    我通过测量 C30电容器的两侧测量输出电压。  输入电压为48V。 我们使用 TPS40170RGYR 转换为3.3V

    PS I 还会发现输入电压48V 始终导致复位、而输入电压12v 有时导致复位。  

    当我将 SFP 插入 RJ45模块时、SW 电感器电流和输出电压如下所示

    如果您需要更多信息、请告诉我  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享该波形。 输出电压是在一段时间后恢复、还是在 SFP 至 RJ45模块被移除之前关闭?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它会关闭、直到我卸下 SFP 至 RJ45模块。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道该模块的负载电流是多少吗?

    我计算出电流限制将约为5A。

    您可以尝试将 ILIM 电阻器加倍吗?

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会尝试将 ILIM 电阻器加倍?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我从12k 更改为30k 电阻、但它仍然关闭。 看起来没有任何改善。

    您能帮您回顾以下部分。 它会影响输出电压稳定吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已随此设计的组件选项附带了电路计算器。  我相信这些选择应该是稳定的。

    插入模块时、负载电流约为多少? 另一个需要检查的问题是电感器是否存在。  从原理图中可以看到、电感器的额定电流仅为8.5A。

    此致、

    Katelyn

    e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-current.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Katelyn!!


    我们将遵循组件选择来提高稳定性、并再次检查电感器。

    由于特定的光纤到 RJ45模块和光纤到 RJ45模块的设计错误未在客户中使用、我们决定关闭此线程。

    谢谢

    此致、

    Smith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Smith、

    感谢您的更新。 我将关闭此主题。

    此致、
    Katelyn