This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:有关充电的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767411/bq2000-questions-about-charging

器件型号:BQ2000

您好!

我们收到了客户关于 bq2000的问题。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

如果您能向我们提供反馈、我们将不胜感激。

e2e.ti.com/.../bq2000-Design-question_5F00_29Jan19.pptx

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    1. 为了进行充电鉴定、LED 应该以1Hz 的频率闪烁(包括电池调节和充电暂停)。 数据表中的表6汇总了 BQ2000的显示输出。
    2. 电池调节(涓流充电)是指 BAT 引脚上的电压低于内部阈值 V_LBAT 时的电压。 这种情况表明电池组可能出现故障或短路。 一旦电池调节将 BAT 引脚上的电压提升至高于 V_LBAT、IC 进入快速充电。
      充电周期以涓流维护充电结束(快速充电后充电)。 BQ2000设计为始终保持涓流维护费用(不包括两个故障)、以使镍包装充满电。
    3. 是的、这是正确的理解。
    4. 我需要在设计中确认 D3的用途是什么。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 如果您收到有关第4项的反馈、请告诉我。

    此致

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题4是否有更新? 如果您能向我们提供反馈、我们将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    很抱歉耽误你的回答。 D3的目的是防止 VCC 电容器(C3)放电。 我们建议不要移除二极管。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 需要 D3防止 Vcc 电容器电压放电的条件是什么? 他们希望确保 Vcc 电容器电压放电的条件。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面是否有任何更新? 如果您能向我们提供反馈、我们将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    这些是较旧的传统器件、没有大量有关设计注意事项的内部文档。 对 EVM 原理图的任何更改都将由客户进行验证。 不建议删除 D3。