Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5085, LM5145, INA169, LM5117
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5145、 INA169、 LM5117
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
在使用 LM5085进行内部仿真时、我注意到我看到功率 FET 的开关损耗明显更高、并进行了研究。 我提出了几个问题。
问题1. LM5085的数据表指出、栅极驱动器能够承受~1.5A 的电流、并且输出电阻为2.3 Ω(@500mA)。 但是、我注意到 Spice 模型显示的栅极电流仅为150mA。 我在驱动 FET 的同时测试了这一点、并确保我通过一个非常小的电阻器将栅极输出绑定到 Vin、以查看当转换器尝试启动时栅极引脚将灌入的电流。 ~154mA。 这远低于预期。 有人能解释一下吗?
为了尝试了解该转换器在更合理的栅极电流下的表现、我在栅极输出端跟随 Vin 和 Vcc 之间的 BJT 推挽对、使用一些高速 BJT、影响非常大。 PP 对活动侧的栅极驱动电流按预期跳至>1.5A 峰值。 开关时间显著改善、效率大幅提升。
PP 对的下桥臂连接到 Vcc、因此该1.5A 电流被灌入 Vcc 引脚。
问题2. 实际的 IC 是否允许将此类电流灌入 Vcc 引脚? 数据表中规定了40mA 时的 Vcc 电流限制、但并未说明灌电流或拉电流。 我强烈假设此配置无效。
在执行此操作的过程中、我注意到数据表中的状态为"使用 RT 引脚关断 LM5085时禁用稳压器"。 当我以这种方式关断模型时、Vcc 引脚将保持在 Vin-8V。
问题3. 我假设对于实际的 IC、在关断时、Vcc 将快速浮动至 Vin。 您可以确认这一点吗?
最后、您能否评论一下使用更高功率驱动器跟踪栅极输出的想法。 如我所述。 我希望这不是必需的、但我从 Spice 模型获得的驱动是不够的。
我正在设计一个60V 输入、42-60V 电流调节转换器、在42-60V 之间的任何电压下都能提供8A 输出。 作为一个系统、功率大约为400W。 查看数据表、几乎不可能预测效率、但使用仿真时、我对结果感到惊讶。 我设计了转换器以大约60kHz 的频率运行、以尝试降低开关损耗、这是预期的主要损耗。 即使如此、由于 LM5085是唯一的栅极驱动器、PFET 中的功率耗散在10-20W 之间、具体取决于我使用的特定 FET。 当我使用辅助驱动器驱动栅极时、我可以将此功率损耗减小到小于3W。 这对 PFET 的封装类型和散热器要求有很大影响。
这是一个非常糟糕的模拟、没有太多的现实、但我希望对我的问题和对应用的评论有任何反馈。
非常感谢
Aidan