This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:能否将此器件并联以获得更大的驱动电流?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762146/ucc23513-can-i-use-this-device-in-parallel-for-larger-drive-current

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件: UCC27511A

更一般而言、如何知道栅极驱动器是否可以并行工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    为了并联两个栅极驱动器、您需要选择具有低部件间偏移和低脉宽失真的栅极驱动器。 这意味着两个完全相同的栅极驱动器(在本例中为 UCC23513)之间的传播延迟差将被最小化。 UCC23513的典型部件间偏移为1ns、最大值为25ns、脉宽失真最大值为35ns

    我们希望在并联栅极驱动器时匹配传播延迟的原因是为了确保两个输出同时导通和关断。 如果一个器件提前导通、另一个器件关断、则会发生传播延迟不匹配的内部击穿(VCC 至 GND、阻抗较小)。 内部击穿会产生额外的功率损耗、并会增加典型功耗。 这可能会由于过热而损坏 IC、因此应参考数据表以了解安全相关性能。

    为了成功并联栅极驱动器、需要仔细考虑栅极驱动器在不同电源电压和温度下的传播延迟、脉宽失真、部件间偏移(单通道)或延迟匹配(双通道)。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mateo、
    因此、客户需要在其系统中进行测试、以查看栅极驱动器是否可以并联使用、我们不能说可以、对吧?

    此外、
    器件间偏移是传播延迟时间的差异、在数据表中、传播延迟典型时间为70ns、最大值为115ns。
    因此、插座 A 可能为70ns、插座 B 可能为115ns。
    但部件间偏移最大值为25ns<(115-70) ns?
    这令人困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是的、最好由客户在其系统中测试这一点并确定由潜在内部击穿导致的栅极驱动器功率耗散。 通过添加更大的栅极驱动电阻器可以限制这种额外的功率耗散。

    部件间偏移是两个不同 UCC23513 IC 之间传播延迟时间的差异(适用于半桥应用和并联栅极驱动器)。 因此、在数据表中建议的工作条件下、两个 UCC23513 IC 的传播延迟可能会有所不同、最大值可达25ns (例如70ns 和95ns)

    在温度、VCC 等许多情况下、115ns 处于最坏的情况下

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我想部件间偏移小于传播延迟时间(最大值-典型值)的原因是两个部件处于相同的温度和 VCC 等 如果两个器件处于不同的情况下、例如100°C 下的 A 部分、-25°C 下的 b 部分、则 a 可能是70ns、b 可能是115ns、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的两项陈述都是正确的。 不过、有一条意见认为、如 UCC23513数据表的图5所示、传播延迟会随温度的升高而增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    作为此主题的后续行动、您能帮助我了解客户为何要并联两个栅极驱动器吗?

    为什么没有将高电流低侧驱动器(UCC27511A)与 UCC23513串联、而不是并联两个隔离式栅极驱动器?

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mateo、

    UCC27511A 是非隔离式。 有时、客户会使用大容量 MOSFET/IGBT 或并联使用 MOSFET/IGBT、这需要大驱动能力、而一个 UCC23513无法满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我想另一种解决方案可以是隔离器+高电流低侧驱动器、例如 UCC27511A。

    隔离器(如果您需要电流输入、则为1个 UCC23513)将在低压侧和高压侧之间提供隔离。 具有隔离式偏置的 UCC27511A 可为 IGBT 提供4A/8A 拉电流和灌电流。 请参阅链接的应用手册中的图4以供参考: http://www.ti.com/lit/an/slua669a/slua669a.pdf

    我的想法是为了避免并联两个栅极驱动器时出现内部击穿问题、并提供可驱动同一 IGBT 的隔离式解决方案。

    应用是什么? IGBT 上的栅极电荷是多少?

    此致、
    Mateo