This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:如何更改"欠压锁定阈值"

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, TPS3895, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767824/tps63031-how-to-change-the-undervoltage-lockout-threshold

器件型号:TPS63031
主题中讨论的其他器件: TPS3895TPS63802

你好

我的电源系统有问题。
我必须在现有的 PCB 设计上对其进行修改。 我使用单节电池为 TPS63031供电。 我不希望 TPS63031在电压低于3.3V 时启动。 您是否知道如何简单地实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、
    我了解您的问题是否正确?
    - TPS63031启动电压应为3.3V。 一旦启动、VIN 引脚上的电压也会小于3.3V

    电池工作范围是多少?
    是否来自微处理器的 INCVCC 和 PWR_EN 信号? 它们是否可用于控制 EN 信号?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63031 启动电压应为3.3V。 一旦启动、VIN 引脚上的电压也会小于3.3V

    此外、在打开电源后、工作电压应高于3.3V、并具有一定的迟滞(~100mV)

    电池工作范围是多少?
    是否来自微处理器的 INCVCC 和 PWR_EN 信号? 它们是否可用于控制 EN 信号?

    电池是单节锂聚合物电池或锂离子电池
    问题出在 INCVCC、因为电池充电时它是 HI (4.2V)。

    3.3V 电源轨用于为 uC 供电、启动时处理器的功耗高于充电能力。

    因此、当电池电量耗尽时、它开始振荡。

    电池应充电、直至其内部收集一些电量以处理为处理器加电的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    因此、基本而言、您需要一个解决方案来在存在 INTVCC 的情况下监控电池电压。
    您可以查看 tps3895。 另一种选择是实现一个简单的电路、该电路仅在电池电压处于特定电平时才启用 TPS63031。
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marek、

    此博客可能对您的应用也很感兴趣:
    e2e.ti.com/.../how-to-add-hysteresis-to-a-dc-dc-converter

    如果您有其他问题、请告诉我。 否则、我将关闭此主题。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    如 Julian 所建议的、应使用比较器或电压监控器电路。 TPS63031的 EN 引脚没有可可靠用于欠压检测的精确阈值。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    不幸的是,这些不是解决这个问题的公认办法。 但现在我知道重建这个计划正等我。 再次感谢你的帮助。 我们可以闭合线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    是的、由于 EN 引脚的电压阈值不准确(该输入应用作逻辑电平输入)、因此没有简单的权变措施来检测电池电压。 我们的新器件 TPS63802具有带迟滞的精密电压阈值、并且可轻松检测到低电池电压、请参阅此博客:
    e2e.ti.com/.../how-to-prevent-battery-over-discharge-by-using-a-precise-threshold-voltage-enable-pin

    但是、该器件当前处于采样模式。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    TPS63802将采用相同的封装(相同的机械日期)? 在哪里可以订购几件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    TPS63802采用与 TPS63031类似尺寸的 QFN 型封装、但尺寸和引脚排列不同、请参阅数据表。

    您可以通过 TI 网页订购预量产样片和 EVM:
    www.ti.com/.../samplebuy
    www.ti.com/.../tps63802evm

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳