This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] -12V 电源

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS63700, TPS61093, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768053/-12v-power-supply

主题中讨论的其他器件:TPS65131TPS63700TPS61093TPS61372

我正在寻找具有以下要求的直流/直流稳压器:-

VOUT =-12、Vin =+5V Iout = 0.5A Aprox。

我正在寻找最小的 PCB 面积  

我还需要 Vout = 12V 的第二电源  

哪种解决方案可以提供更小的解决方案- 2种单路设计(单路输出)或单路解决方案(双路输出???)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    请查看 TPS65131。 此分离轨转换器能够驱动750mA 并提供正负输出电压。
    TPS63700是一款反相降压/升压转换器、适用于 Vout =-12、Vin =+5V Iout = 0.5A Aprox。 在这里、您需要另一个升压转换器来生成+12V。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢您的回复。  

    对于这两种选项(TPS65131 和 TPS63700),所有外部组件的 PCB 空间大约是多少?

    2.您能不能建议一个合适的+ve 电源和 它的大约 PCB 空间 以及所有外部组件-从而让我知道哪种设计选项会给我最小 的 PCB 空间  

    3.您是否没有任何具有集成电感器的稳压器可以提供这些电源-我发现外部电感器真的可以占用很多空间?!  

    感谢你的帮助  

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    请查看用于独立5V 至12V 升压转换器的 TPS61093。

    对于解决方案尺寸、我已经检查了 EVM 原理图并汇总了所有组件(电感器、电容器、电阻器、二极管、IC)。 我没有增加路由空间。 我为所有器件选择了相同的电感器尺寸。
    注意:可能存在优化组件选择的空间。
    TPS63700:69.2mm^2.
    TPS61093:29.8mm^2.
    TPS65131:111.8mm^2.

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    再次感谢您的回复。  

    只需与您一起检查一下:-

    1.对于 TPS63700:69.2mm^2 -您似乎使用了0.224"(5.69mm)的电感面积,实际上这是直径? 因此,该解决方案的面积不应等于94.37mm^2?

      2. TPS65131:111.8mm^2 -您是否使用了与中1相同尺寸的二极管(7.03mm^2)。 ? 在 EVM 中、使用的二极管的面积= 15.9mm^2。 因此(使用1中的校正。 同样) 该解决方案的总面积不应= 145.2mm^2?

    感谢你的帮助  

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    另一个 qu。
    3.我查看了 TPS61093数据表,其中指出:-

    "当输出电流超过过载限制时,IC 的隔离开关会打开,以断开输出与输入的连接",其中过载限制(IOL)= 300mA 典型值? 我需要500mA 的最小电流?

    再次感谢你

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    我在所有计算中使用了相同的电感器尺寸(我假设为12mm^2)。
    是的、我使用了相同尺寸的二极管。

    请在新主题中发布 TPS61093问题。 然后、该器件的专家将提供帮助、并帮助提出最理想的器件。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    对于输入电压=+5V、输出电压=-12、TPS63700似乎仅提供最大输出电流~ 225mA -但在我的要求中、我需要最小最大输出电流≥500mA?

    谢谢

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    正确、对于 Vin=5V 和 Vout=-12V、TPS63700的输出电流只能高达~220mA。正如 Julian 提到的、我会检查 TPS65131。 或者、如果使用两个单独的器件、一些 反相器件 与升压转换器(例如 TPS61093)一起使用。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milos:

    感谢您的回复。  

    我查看  了 TPS65131和开发板、使用 LT8335 (141mm^2)或 LT3580 (160mm^2)的组合解决方案、计算出的元件面积约为171mm^2 c.f。

    此外,开发板的电流额定值(-12V@165mA )似乎与模拟解决方案-12V@350mA 不匹配。

    此外,为了散热,我认为最好为每个电压轨使用单独的解决方案,而不是一个组合的解决方案....

    对于  TPS61093 -其典型应用状态为50mA c.f。模拟440mA \ 500mA???

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    我没有意识到您需要500mA 的+12V 电压轨。 在这种情况下、不能使用 TPS61093、因为它适用于高达~200mA 的电流。 TPS61372可能是更好的解决方案、但请咨询升压转换器专家以获取建议。

    对于 TPS65131、还请打开一个新主题、因为我们不介绍分离轨或升压转换器。 就我所见(TPS6513x 数据表、图2和4)、TPS65131可在 Vin=5V 时提供接近500mA 的负输出电流和800mA 的正输出电流、但您应该验证它是否可以同时在两个电源轨上提供500mA 电流、并且仍然具有热安全性。

    顺便说一下、我同意两个单独的转换器比一个更好的热选择、尤其是在驱动器件接近其电流限制时。 否则、单个分离轨器件通常是更经济的解决方案。 至于解决方案尺寸、它将在很大程度上取决于开关频率。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳