This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:稳定性分析

Guru**** 2500715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767335/tps63036-stability-analysis

器件型号:TPS63036

大家好、团队、  

需要您的帮助来验证 TPS63036的稳定性分析(波特图分析)报告。 随附的是用于验证的报告、请提供您的意见帮助。 您能否分享使用 TI EVM 完成的稳定性分析报告。

感谢您的帮助和支持。

e2e.ti.com/.../TPS63036-_2D00_-3.3V-Buck_2D00_Boost-Regulator.pdf

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinu、

    这是在客户电路板上测量的吗? 您是否能够分享原理图和输入电压/输出电压/输出电流条件?
    此测试的预期结果是什么?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    感谢您的回复。
    是的、在客户电路板上捕获。 将共享所需的详细信息。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、请在您了解详情时告诉我。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    请查找以下详细信息、
    输入-5V、输出-3.3V @ 0.5A、s/w 频率-2MHz

    此致、Shinu Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    我们可以测量 EVM 上的波特图,但这仅对 EVM BOM 有效。 波特图在很大程度上取决于 L 和 Cout 值(和降额)。 请分享原理图和 BOM? 如果这很敏感、请将其发送至 lbs_request@list.ti.com。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    原理图将转发至所述的邮件 ID。  

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、

    原理图已转发、您能帮您添加注释吗?

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    感谢您发送原理图、请允许我们在一天或两天内进行测量。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    我给你发了一封电子邮件。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Milos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    我们假设这可以回答您的问题。 如果是、请单击"这解决了我的问题"按钮。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳