This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84212:故障短路、一个未启动

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768177/tpsm84212-fails-short-and-one-did-not-start

器件型号:TPSM84212

以24 VDC 供电、无负载、但发生故障。 我有3个失败了。 它似乎不喜欢具有高开关反弹的快速上升输入功率。 使用一个 ezehook 连接电源、如果引线间歇性连接、而挂钩放置在引脚上、则会形成干净的连接。 两次故障后、电源缓慢上升  、没有故障。

我还有一个无故障输出、没有电流消耗、因此我对其进行了解焊并单独测试了它是否正常工作。

短路的电阻 < 1欧姆、目视检查中没有显示任何缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    您是否绘制了故障波形? 您可以共享吗?
    您说过您单独测试了它、它是有效的。 您的意思是 IC 没有问题、它仍然可以工作。 您是否焊接它以仔细检查它是否可以工作?
    请发送您的原理图和布局以供查看。
    BRS、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *我有3个、这是短路故障、1个多次启动失败。
    *短路的电阻小于1欧姆、在目视检查中没有任何缺陷。
    原理图为:将24 VDC 电源连接到输入引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    请上传原理图和布局以进行检查。
    此外、使用 OSC 检查24VDC 电压、监测在加电/断电和正常运行期间是否可以捕捉电压尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有原理图。 我刚刚将部件连接到电源、它爆炸了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    该电源模块需要外部输入电容来连接输入引脚和 GND。 您是否放置了任何输入电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    该电源模块需要外部输入电容来连接到 Vin 和 GND 引脚。 您是否连接了输入电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于失败的前2个、否。我没有大写。 因此、我想知道这是否会导致问题、因此我在 输入端添加了一个10uF 陶瓷电容器、在输出端添加了一个47uF 陶瓷电容器。  我还有2个故障、图中显示了电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    您插入的图片不可见。 对于该模块、其绝对最大输入电压为28V。 我不知道您的设置。 该模块应焊接在 PCB 板上、以确保输入布线寄生电感最小、并且模块不会在 Vin 上看到过压。 我建议您订购我们的 EVM 并为板载24V 电源供电。 谢谢!