This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:Turbo 升压模式电池放电电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763558/bq24780s-turbo-boost-mode-battery-discharge-current

器件型号:BQ24780S

你(们)好

我的 NB ODM 客户具有需要涡轮增压工作的适配器规格,在100uS 内,否则将触发适配器 OCP。(适配器 OCP 6A 的电流超过100uS)

  我们在5uS 时间内使用5A 系统功率负载上升进行测试。

我们已经完成了一些测试并将寄存器0x37快速 DPM 去毛刺脉冲时间位修改为50uS、升压使能时间将短至150uS、但 仍长于100uS。

我测量升压工作后发现的电池电流、电流从小到 大电流 放电大约需要80uS。

我不明白 为什么 IC 需要这一次对电池升压电流进行放电。 这是否正常?  

图片通道4是电池电流(定标器错误)。 请帮助回答。

谢谢。

BR

Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我看到的时序类似、但在我的捕获中、我看到 IBATT 首先在大约50ms 内变为0A、然后放电大约1A 并持续100ms、然后放电全部电量。

    相应地、对于1A 放电、IIN 将在该100ms 内达到3A 限值、而在我的示例中、IIN_DPM 将设置为2A。

    我认为这是由于2级 IIN_DPM 造成的。  我将在明天尝试验证这一点。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的测量结果符合我的理解。 我还附上了一张幻灯片、供您参考我们的涡轮增压瞬态响应。

    您可能应该将抗尖峰脉冲时间更改为20us。

    另一种解决方案也许您应该增加更多的大容量电容器来补偿负载瞬态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven

    因为电流探头和示波器是不同品牌的东西、所以定标器是错误的。 此时可能有1A 电流。
    我曾和几个男人讨论过、我们认为设计除器是安全考虑中升压电压的几个步骤。
    客户想要了解电流变化时间的根本原因、并想知道它是否有任何方法可以在电路上对其进行修改?

    你好 Paul

    实际上、BQ24780S 数据表的最小值为50uS、I post 范围为50uS 设置!

    感谢大家回答我的问题、祝您愉快!
    Bruce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我们是否有任何更新?

    客户想知道是否有任何想法可以提高到低于100us?

    感谢您的反馈!

    BR

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    从测量中的 SW 波形可以看出、从降压转换到升压的操作需要时间。 如果需要更快的响应时间以避免适配器 OCP、则可以检查是否在输入侧添加电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    非常感谢!

    我会要求 AA FAE 与您持续合作。

    谢谢

    BR

    Bruce