This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:用于 EM1402EVM 的 BQ76PL455Q1EVM GUI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766808/bq76pl455a-q1-bq76pl455q1evm-gui-for-em1402evm

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:EM1402EVMEMB1499Q

您好!

   我有 EM1402EVM、我想进行第一次测试、所以我可以使用 BQ76PL455Q1EVM GUI 进行测试吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试连接到 GUI、我正在选择正确的串行端口、但给出错误"Unable to open com port"。 有没有任何开关必须更改。 我的 EM1402EVM? 它只有一个开关写入 DIFF 和单个。 另一件事是在 TI 网站上、我获得了修订版 A 电路板的原理图、但我拥有的是修订版 B。有什么区别?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    是的、这应该能够使用 FTDI UART 转 USB 电缆正常工作。 您是否在此处下载了最新的驱动程序: www.ftdichip.com/.../VCP.htm。

    还要检查您是否已正确为电路板供电(VIO、VDIG 上升至5V),并且您的底板开关处于单模式。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电压值正确。我可以在器件管理器中看到串行端口、并且端口在实时端子中打开、但在 bq76pll 中未打开。 我看到有人对社会和大多数面临同样问题的人提出一些意见。 请帮助我们找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    在这种情况下、此问题与 pl455a 无关、并且可能与 PC/软件相关。 我们过去通过检查以下各项来解决许多用户的此问题:

    您能否验证您是否下载了正确的32位或64位版本?
    您是否检查过其它电缆?
    您能否确认没有其他任何设备正在使用 COM 端口? (TeraTerm / realterm/serial port)
    您能否使用另一个 USB 端口和另一个 Windows PC/OS 进行检查?

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

       正如您说过的、我检查了可能性、

    您能否验证您是否下载了正确的32位或64位版本?  

    我从http://www.ti.com/tool/bq76pl455evm-gui-sw?jktype=recommendedresults 下载了 GUI 、并从您提供的链接下载了 USB 至 TTL 驱动程序

    您是否检查过其它电缆?  

    DIVERY 已成功更新、可以看到端口3及其工作正常、我确实使用短 TX RX 进行了验证、并键入和接收了实时数据、因此它工作正常。   

    您能否确认没有其他任何设备正在使用 COM 端口? (TeraTerm / realterm/serial port)

    是的、没有其他软件使用串行端口


    您能否使用另一个 USB 端口和另一个 Windows PC/OS 进行检查?

    我尝试使用其他端口和其他装有 Windows 7、Windows 8.1的 PC。 仍然无法打开端口。  

    我刚刚将 USB 连接到串行端口、这只是电路板的电源。 VIO = 5.3V、VP = 1.8V、VDIG = 1.8V。我没有连接电池或12V 电源。 我读取的 VDIG 应该是5.3V、它从电池电源获取5.3V、对吗? 不打开端口有什么问题? 我是否需要在那里连接电池? 以打开 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    很抱歉耽误您的时间、如第6节中所示 bq76pl455 EVM 和 GUI 用户指南 www.ti.com/.../sluuba7a.pdf 您 需要连接电池才能正确运行 GUI。 如果您能够解决此问题、请告知我们。

    谢谢、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

       是的、在连接电池后、电池处于打开状态、但未进行平衡。 我连接了6个电芯、其余引脚 I 与引脚16短接。 显示了每个电池单元的"电池"选项卡中的电压。 当我开始平衡2节分别具有 3.85v 和3.75电压的电池1和电池2时。 我等了35分钟,但结果不平衡。 什么是平衡电流、我能控制吗? 我使用的是3.7V 和2000mAh 电池。 是否可以使用 GUI 和 EM1402EVM? 或者我必须使用示例代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    是的、由于 GUI 仅尝试使用 bq76pl455启用 CB、并且在使用将 EQ 引脚连接到外部的 bq76pl455EVM 电路板时、您需要转向使用 EMB 器件正确使用 ACB 功能的示例代码 电池平衡 FET。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Taylor、

       我想我们已经解决了这个问题、因为这是一个有源系统、我们将需要 TMS570 LaunchPad、其示例代码连接到 BMS 板、而该 LaunchPad 通过 USB 连接到 PC。 这样、我就会检查它。 我不理解平衡在这里是如何进行的? 我正在阅读文档"TMS570有源电池平衡电池管理设计指南"我对一些行不太了解。 检查附件是否卡扣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个问题、在 TMS570和 EM1402EVM 之间建立连接之后、我遵循"TMS570主动电池平衡电池管理设计指南"、但我不理解的是移除 R8和 R9。 这是在哪里?为什么? Fui 附加该页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    是的、R8和 R9移除了替代通信协议的路径、并允许 MCU 支持 UART 仿真与我们的器件通信。 这些电阻器位于 launchpad 电路板的中心附近。 如需了解有关这方面的更多信息、我将指导您访问位于单独 E2E 论坛上的 TMS570支持团队。 对于 EMB 器件功能、您突出显示的信息是正确的、可能会有点混淆、因为这是一个复杂的设计。 了解情况的最佳方法是阅读 EMB1499Q 数据表、观看此培训视频 training.ti.com/demonstration-16-channel-active-cell-balance-solution 如果您需要了解其工作原理、请使用此设计参考 www.ti.com/.../sluuas6a.pdf。

    此致、

    泰勒