This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:仿真(UCC28780和 UCC24612的 Spice 模型)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612, UCC28780EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765787/ucc28780evm-002-simulation-spice-model-of-ucc28780-and-ucc24612

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件:UCC28780UCC24612

尊敬的先生

我想对具有 GaN FET 的 UCC28780有源钳位反激式45W 交流/直流 EVM 进行瞬态仿真。 我看到只有 UCC28780和 UCC24612的 Simplis 模型可用。

您能否提供 UCC28780和 UCC24612的 SPICE 模型来进行 LTSPICE 仿真、或者唯一的方法是使用 Simplis 进行仿真?

谢谢

此致、

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicola

    我们只有可用于 UCC28780的 SIMPLIS 模型。 没有 SPICE 模型。

    UCC28780非常复杂、因此在 SPICE 中进行仿真将是一项挑战。 因此、我们在 SIMPLIS 中发布了一个模型、SIMPLIS 是一种针对开关模式电源设计进行优化的仿真工具。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答!

    您能否提供 UCC28780EVM-002的 PCB 布局文件作为参考(如 CAD 文件)?

    我想介绍一下布局、并尝试自己实现 PCB 以便进行练习。

    谢谢

    此致

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicola

    UCC28780EVM-002是在 Altium 中开发的。  随附了该设计的 Altium 文件和光绘文件。

    此致、

    Eric

    e2e.ti.com/.../HVP002A_5F00_Gerbers.zip

    e2e.ti.com/.../HVP002.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我可以从设计文件中打开原理图文件、但不能打开 PCB 项目。

    我使用的是 Altium 2018。

    请告诉我

    此致

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicola

    我能够打开 Altium 项目文件 HVP002.PrjPcb、然后通过它打开原理图 HVP002A_P1.SchDoc、HVP002A_P2.SchDoc 和 HVP002A_Hardware.SchDoc 以及 PCB 文件 HVP002A.PcbDoc。 我的计算机上有 Altium 18.1.9。

    您能告诉我您看到了什么错误吗?

    此致、
    Eric