请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: BQ25703A
我喜欢在不到10秒的时间内为8个10F 电容器串联充电。
类似充电控制器 BQ25703A 的应用报告 SLUA913介绍了 SCAP 的充电行为。 本文档对 BQ25713也有效吗?
遗憾的是、唤醒电荷、充电电流为0A 的相位和再充电相会极大地降低充电序列。
是否可以仅使用快速充电模式为超级电容器充电或再充电、从而在10秒内达到充电或充电时间?