This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:轻负载时的高频振荡

Guru**** 2632615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765818/ucc3818-high-frequency-oscillations-at-light-loads

器件型号:UCC3818

我在230VAC 的1KW 电源转换器中使用了 UCC3818、没有完整范围。 在空载或极小的负载下、VEAOUT 信号非常低、大约为0.3V、某些脉冲丢失、但正常。 问题在于、每个脉冲以大约 MHz 的高频率振荡、我在引脚16输出端发现这一点。 我假设零功耗比较器在这种行为中起作用、因为没有迟滞。 您是否同意并有一些想法来克服这一问题?

Thank

此致

GMontecchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabriele、您好!
    发生的情况是、当零功率比较器变为有效状态时、它绕过 PWM 部分并关闭栅极驱动。
    这会导致电流放大器饱和、当零功率放大器再次变为非活动状态时、栅极驱动器以全占空比打开。
    当环路从最大占空比变为关断时,这可能会导致环路响应问题、OVP 或音频噪声。 您应该会在最大占空比下看到低频异步突发的栅极驱动、因为零功耗比较器仅根据误差放大器输出的值打开和关闭。
    我认为您的问题与零功耗比较器的迟滞无关、我不知道为什么您在栅极驱动器上看到一些 MHz 振荡。
    您能否发布原理图和示波器波形?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在我们的应用中、我向您展示了我在引脚16中找到的内容。 第一个是 n 负载条件下的一个脉冲、第二个脉冲相同、但为500ns/div

    原理图是文献中的经典原理图。 你建议什么?

    谢谢

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele、

    您能不能添加原理图?

    单击  "Insert Code、Attach Files 等... "

    找到"插入文件"并附上原理图 pdf。

    高频脉冲与空载条件无关,但低频脉冲是。

    您的开关频率是多少?

    如果我可以查看您的原理图、将会大有帮助

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Foto-a-pagina-intera.pdfe2e.ti.com/.../ucc3818.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图的连线方式上没有发现任何问题、但我注意到栅极驱动器 IC 是 TC4428双路驱动器、用于与 PFC 无关的其他信号。 您能否在测试 PFC 级时断开此信号?
    我想知道这种高频的来源是什么、因为您的开关频率设置为46kHz。
    PCB 布局是否良好?
    电压环路极点电容(C60)可以从10nF 增加到150nF、我会尝试将零电容(C57)从470nF 更改为2.2uF。

    此外、如果 TC4428的高阻抗输入与 UCC3818的低阻抗输出之间存在某种相互作用、我还会在 DRV 引脚(引脚16)与 TC4428输入之间添加一个100欧姆电阻器。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在引脚16和驱动器之间尝试了100欧姆、但没有结果。 但根据 slua309c 应用报告、我在 ref 和引脚4之间添加了3.3Mohm 来解决该问题。

    你怎么看?

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、
    我不同意 SLUA309C 中的假设。
    如果您希望使 PFC 退出突发模式、则需要将误差放大器输出保持在0.33V 以上。
    您可以通过降低流入 IAC 的电流来实现这一点、我将向您解释这是如何工作的:
    乘法器的输出设置来自 PFC 的功率信号。
    轻负载时,您可以通过调整两个乘法器输入:EA 输出和 IAC 输入,获得正确的乘法器输出。
    因此、如果降低 IAC 电流信号、PFC 的闭环特性将导致 EA 输出上升。
    如果您将 IAC 降低到足够低的水平、则可以在整个负载范围内使 EA OUT 始终高于0.33V。
    这意味着轻负载时的脉冲非常窄、而不是突发类型的开关。
    因此、您可以尝试将电阻器从 IAC 增大到高电压输入。
    EA 输出需要处于其线性范围内、在低压线路满功率时为最大值、在最小负载高压线路时为最小值(0.35v say)

    这将为您提供固定的开关频率、但不会解释示波器图上的高频脉冲。
    如果您调整 IAC 电阻器、这些电阻器可能会消失、但您可能希望查看我在之前的回复中提供的建议。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的建议、我尝试通过 IAC 增加电阻器、以降低 IAC 电流并提高 EA 输出、但没有任何结果。 我可以说、对于另一个电路和另一个 UCC3818、我在没有负载的情况下没有发现任何问题、因为引脚7 VAOUT 上的电压为0.8V。  

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、
    我知道。 唯一的解决方案是将 EA 输出保持在零功率阈值以上。
    您只能通过减小 IAC 输入或增加最小负载来实现此目的。
    我是否可以询问其他电路有何不同? 没有问题的解决方案。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我同意您的意见、最佳解决方案是将 EA 保持在高于功率零阈值的水平。 我测试的第二个电路(没有任何问题)具有相同的组件及其容差。

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、
    如果电路相同、则增大 IAC 电阻器的值应将 EA 输出增大到空载功率阈值以上。
    我认为您应该继续采用这种方法、直到 EA 输出超过0.33V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、John、

    我尝试执行您在前一个电路和其他电路中建议的操作。 如果仅更换 UCC3818、我要执行的另一项测试。

    此致。

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、

    是否有更新?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    关于 UCC3818轻负载时的问题、我发现 n°3升压电路工作正常、只有一个电路在输出端出现高频问题。 此时、我假设 连接到输出端的驱动器 TC4428中出现了问题、我将尝试朝这个方向进行调查。

    谢谢

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、

    如果您有更多问题、我们可以关闭此帖子并打开新帖子吗?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我们可以关闭此帖子、我将在以后的问题中记住这一点。
    非常感谢。
    Gabriele