This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534Q5A:用于确认 SO (安全操作)的 Id 测量方法。

Guru**** 1288160 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765625/csd19534q5a-ids-measurmant-method-for-aso-are-of-safety-operation-confirming

器件型号:CSD19534Q5A
主题中讨论的其他器件: LM5145

 大家好、

  我的一位客户 正在使用  CSD19534Q5A 作为外部 MOSFET 在自己的 PCB 上评估 LM5145。

 现在、他们 正在尝试 检查 CSD19534是否在 MOSFET 的安全运行(Aso)区域工作。 为此、他们尝试使用示波器的电流探头测量 MOSFET 漏极电流。

但是、由于它们为电流测量添加了跳线、因此观察到了大尖峰噪声。

 您是否有 任何 想法来测量具有较小尖峰噪声的漏极电流?  

 还是  尖峰噪声 对测量 ASO 没有影响? 我认为 这是使用低通滤波器的好方法。 使用低通滤波器是否没有问题?

 非常感谢您的回复?

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakai San、您好!
    感谢您向客户推广 TI FET。 测量 MOSFET 漏极电流具有挑战性。 您必须断开电流路径并为电流探头插入环路或低欧姆电流分流器(电阻器)以进行测量。 为什么客户担心开关模式电源应用中的安全工作区(SOA)? 通常情况下、如果 FET 在饱和区域运行、则更需要考虑 SOA、在饱和区域中、漏极-源极电流和漏极电流上同时存在电压、从而导致高功率耗散。 典型应用包括热插拔/电子保险丝、负载开关和线性稳压器。 在降压转换器中、MOSFET 在开关转换期间在饱和区域中具有极短周期的截止(OFF)和线性(ON)区域之间进行交替。 SOA 可以衡量 MOSFET 的稳健性、但在开关模式应用中、更重要的是要确保 VDS 和 IDS 不超过数据表中的绝对最大额定值、并且 FET 中耗散的功率不会导致结温 TJ、 超过数据表中的最大额定值。 您可以通过以下博客了解有关 SOA 的更多信息: e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-2-safe-operating-area-soa-graph。

    使用电流探头测量漏极电流时、请确保环路足够大、以容纳电流探头。 除了限制电流探头和/或示波器的带宽外、我不知道使用低通滤波器的好方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的回复。 您的回复对客户和我都很有帮助。 我将询问客户为何需要检查 SOA。

    我可以再问几个有关 CSD19534Q5A 参数定义的问题吗?

    问题1. 当 FET 导通时、TD (on)是否意味着 Vgs=5V 与 Ids=5A 之间的时间?
    问题2. 当 FET 关断时、TD (off)是否意味着 Vgs=5V 与 Ids=5A 之间的时间?
    问题3. tr 是否意味着 FET 导通时 IDs=1A 和 IDs=9A 之间的时间?
    问题4. 当 FET 关断时、TF 是否意味着 IDs=9A 和 IDs=1A 之间的时间?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    感谢您的关注。 有关开关参数的详细说明、请参阅此博客: e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-5-switching-parameters。 这是一个有关了解 MOSFET 数据表的多部分系列: e2e.ti.com/.../MOSFET+Blog+Series
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

    正如我在第一个主题中所说、客户将 CSD19534Q5A 用于 LM5145降压控制器的外部 FET、他们正在评估自己 PCB 上的 FET。 到目前为止、他们没有在评估中观察到任何击穿。 但它们在 FET 和 LM5145数据表中计算了高侧/低侧基极的 CSD19534Q5A 开/关时序。 计算结果为随附的 PDF 文件。 根据计算、可以得出两个击穿时序。  

    LM5145数据表(SNVSAI4)

    http://www.ti.com/lit/ds/snvsai4/snvsai4.pdf

    《CSD19534Q5A 数据表》(文献编号:SLPS483)

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/csd19534q5a.pdf

    他们担心、虽然在当前评估中未观察到任何击穿、但在生产开始后可能会发生击穿。

    那么、您能给我以下各项的评论或建议吗?

    问题1. 客户计算是否正确?

    问题2.  是否存在击穿问题?

    问题3. 它们的计算使用所有典型数据。 如果 温度因制造变化而从25°C 变为高电平或低电平、客户如何计算击穿时序?

    问题4. 如果您有任何推荐的 FET、请告诉我吗?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya Nakai。   /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5145-with-CSD19534Q5A_5F00_on_5F00_off_5F00_delay_5F00_020819.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    我已要求 LM5145控制器团队为您做一个介绍。 我认为这与其说是 FET 问题、更像是控制器问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    非常感谢您将我的问题转发给 LM5145团队。
    但我没有从团队那里得到任何答案。

    John、我可以问您几个问题吗?

    问:CSD19534Q5A 数据表中仅描述了动态杆菌的 TD (ON)、TD (OFF)、tr、TF 的典型数据。 您是否有最小值和最大值的任何数据。 这些参数有多大变化? 小巧吗? 例如、+/-20%?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    正如我们通过电子邮件与 LM5145控制器讨论了 MOSFET 死区时间(在您的电路配置中未发现任何问题)、我们可以继续完成此主题。 除非有其他问题、否则请单击"此问题已解决"以关闭此问题。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、

    感谢您的强力支持。 我明白了。 我用剪贴包装盒回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。