This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:关于降级板 PMP20551

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760791/lm5022-about-demoboard-pmp20551

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP20551

您好!

   我看到了 LM5022的降级板 PMP20551。

   变压器匝数比为3:1、这意味着占空比约为80%

   人们普遍认识到、反激式的占空比小于50%。

   此设计有什么问题?


谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    感谢您提出您的问题。

    通常、反激式设计一个配置为确保占空比不高于50%的器件。 但是、在所有设计中都不要求50%占空比限制。

    如果占空比大于50%、设计人员必须考虑较低频率的 RHP 零点和增加斜率补偿。 占空比低于50%的设计的设计复杂度较低。 PMP20551没有问题、设计人员认为为应用运行一个更高的占空比是合理的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    如果占空比大于50%、设计人员必须考虑较低频率的 RHP 零点和增加斜率补偿。 <--您是否有用于此条件补偿的参考设计?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    下面的应用手册介绍了工作占空比高于50%的反激式器件的设计过程
    www.ti.com/.../snva761.pdf

    基本原理是将交叉频率设置为 RHP 零点频率的五分之一左右。 斜率补偿应至少为感测到的变压器电流下降斜率的1/2。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

                     明白了。

                     另一个问题是 PMP20551的电路、D6、R12、C18的功能是什么?

                    是补偿吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    这些组件仅实现输出电压的次级侧软启动。 RC 缓慢充电、外部基准将跟踪 RC 的充电。

    谢谢、

    Garrett