This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:TPS54061规格

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766478/tps54061-tps54061-spec

器件型号:TPS54061

尊敬的先生:

我想知道上升使能阈值的最小规格和下降使能阈值的最大规格。

它看起来没有显示在数据表中。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将您的问题转交给产品专家、他会跟进您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    我已向我们的产品团队发送有关上升使能阈值的最小规格和下降使能阈值的最大规格的查询。

    通常需要3到5天的时间才能得到答案。 我很快会回来。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robert:
    如果有任何更新、请提供建议、谢谢。
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    我已重新提交请求。 我还问过我们是否存在您真正想要的迟滞。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    很抱歉、这需要很长时间。 在整个温度范围内、特性数据显示器件总数显示 EN 阈值上升和下降之间存在40至60mV 的差异。 这给出的最坏情况数据约为:

    EN 上升(最小值):1.04V
    EN 下降(最大值):1.36V

    请注意,在电路中,EN 电流用于引入有用的迟滞,而不是 EN 输入的电路。 请参阅数据表中的图18。
    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    感谢你的帮助。
    实际上、如果考虑温度、迟滞电压的容差会小吗?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    任何温度下的迟滞都很小。

    此致、Robert