This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC25600:UCC25600

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766742/webench-tools-ucc25600-ucc25600

器件型号:UCC25600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

为什么 Vout 在施加0.5A 负载时下降。

任何建议。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    您能否分享您的原理图以及显示此内容的任何示波器截图?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PS_2D00_23000249_2D00_48V-120W_2D00_-WATER-TREATMENT.pdfHiBen、

    请参阅随附的 UCC25600原理图

    PFC 电压恒定工作正常。 400-410VDC 散装。

    我们只会遇到负载不稳定的问题、

    当施加高达2.5A 的负载时、我们需要具有48V 的恒定电压

    如有任何问题、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我随附了原理图、请查看并提出建议。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    您是否有任何示波器截图显示此问题? 问题主要是轻载还是重载? 输出电压是否会振荡或是否保持稳定但不正确的直流电压? 我建议检查您的补偿网络。 如果您能够的话、进行环路测量。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我没有示波器信息、但它在重负载下、施加0.5A 电流时、Vout 会下降。

    您是否看到了原理图、任何建议。 我们真的很糟糕。 如果您可以指导我们查看哪些内容并进行一些调整、我们将对其进行研究。

    轻负载不是问题、因为在上电时负载始终连接、因此它将是重负载。

    谢谢您的等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    有关此方面的任何帮助。 请给出建议。

    正在等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saleem、

    在重负载时、输出电压是稳定还是振荡? 开关频率在重负载下是否稳定? 可能会发生的情况是、RT2会限制开关频率的低程度、从而限制功率级能够达到的增益。请看一下初级侧的光集电极电流。 在较重的负载下、光耦合器集电极所需的电流应更低。 如果您看到光耦合器集电极灌入大量电流或电流振荡、则表明补偿可能存在问题。 如果电流非常小、则可能需要调整 RT2的大小以实现较低的开关频率。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    谢谢你

    输出电压非常稳定、只有48V 时的10mA 波动
    频率在负载下保持稳定。
    再次感谢您、我们将处理 Opto 并反馈给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    只是想检查调试工作的进展情况。 请告诉我这一问题是否需要进一步关注。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经测试了更多。

    UCC25600  

    在无负载上电时、频率为130Khz。

    施加负载时、频率保持不变。

    它需要在负载上进行调整以保持 Vout。

      是由于 TL431反馈导致的。  

    施加负载时、UCC25600频率应改变以支持负载并保持 Vout。  

    任何其他建议、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    这将表明 RT2可能太小、并限制了开关频率可以变为多低。 尝试增大 R2的电阻、看看开关频率是否能够降低。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    通过 UCC25600设计计算器运行功率级参数也可能是个好主意。 随着开关频率的降低、您需要确保避免电容运行区域。 您可以在此页面底部找到计算器:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、我们确实发现了一些价值问题、我们将在周一修复

    另一个比较是变压器电感关闭了。 我们使用6mH、计算结果为924uH

    因此、我们需要修复这一首次测试、并再次向您提供建议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    听起来您能够识别设计中的问题。 在您有机会进行调整后、请告诉我您是否遇到任何其他问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的帮助、我们解决了压降问题。
    现在、电压是100%稳定的。

    但是、当施加负载时、电流也保持稳定3分钟、然后电流开始从2.5A 上升到3.2A、然后缓慢上升。
    您能不能建议如何在2.0A、1.0A 或2.5A 等任何给定位置保持电流恒定

    我们根据 TI 参考设计 Excel 文件来重视所有电容器和电阻器值。
    LM、LR、Cr、Cs、Rs、 RP 和 CP。

    请提供建议。
    再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    您指的是哪个电流? 您是否能够共享此示波器的示波器截图?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、


    直流侧的 Vout 电流。 48V @2.5A 是良好的、但此2.5A 在3分钟内增加至3.1A、并增加 mA、  

    Vout 电流需要恒定、无论我们要设置什么。

    我们的开关变压器可处理高达3A 的电流

    我没有范围信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 attachede2e.ti.com/.../UCC25600-Calc-_2D00_-48V-155W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此基础上、我们使用的是45V、而不是48V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    您的 LLC 供电是什么? 您的负载可能是导致额外负载电流的原因。 如果负载需要>2.5A 的电流、在这种情况下输出电压是否可以下降? 如果是、我们可以做一些事情来限制最大输出电流。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将 UCC28051D 用于 PFC 大容量电压为410VDC 恒定电压。
    是的、请建议如何限制最大输出电流。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是否有原理图变化或值变化以限制最大输出电流、
    是否有任何示例或参考设计、或者您是否可能提出建议。

    谢谢您的等待
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    您可以向反馈电路添加恒流环路。 查看此原理图的第2页:www.ti.com/.../tidrdl4a.pdf
    这里的想法是您有两个控制环路、一个用于电压、另一个用于电流。 误差最小的循环"wins"并控制输出。 因此、在高达2.5A 的轻负载下、CV 环路将输出电压调节至48V。 当您的负载需要超过2.5A 的电流时、CC 环路将控制输出并将最大输出电流限制为2.5A。 发生这种情况时、输出电压将下降。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    谢谢、让我看一下、如果我有进一步的问题、我会再回来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    请告诉我、如果您在实现输出电流反馈环路时遇到任何问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、


    我们已根据示例添加了 CCCV 电路、并调整电阻器值、等待新的 PCB 执行测试。

    我将在我们使用新 PCB 进行测试时立即提出建议。

    关于 UCC 28600的第二个问题、为什么需要时间来提供足够的电压。

    这仅适用于50W、在 SS 上、我们使用0.1uf  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    尝试降低 SS 电容。 建议的最小值为0.01uF。 有一些空间可以减小此值以缩短启动时间。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    谢谢、这就是我们所做的、将其降低至0.01uf。
    我们将看到、否则我们将减少更多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saleem、

    当您等待电路板时、让我们继续、现在关闭此主题。 一旦您有机会推出新电路板、即可免费发布新帖子。 您可以直接提及我的名字、我会看到它。

    此致、
    本·洛夫