This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:5160A 二极管(DFL1100-7)>100ºC Ω

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766882/lm5160a-5160a-diode-dfl1100-7-100oc

器件型号:LM5160A

您好!

我们将 LM5160A 用于 Flybuck。 输入为9~36VDC、输出为24V。 一个问题是当输入超过30V 时、二极管 D3的温度非常高。

你有什么建议吗?

输出:24V/35mA

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    快速计算表明、二极管将开始在输入电压约为24V 时出现击穿。计算方法为:

    Vsw/Vout =(Vin–Vout)/-Vout =(24-(-8))/-(-8)= 4x
    Vout2*(VSW/Vout)= 24*4 ~ 100V

    由于很难找到击穿电压超过100V 的肖特基二极管、因此您有两种选择:

    1) 1)1)堆栈2二极管、这是您已经使用的类型。
    2)2)使用硬质合金二极管。 Infineon 做了这些。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    您能找到一个二极管吗?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我们将在 Luner 新年期间试用 DFLS1200。
    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们试用 GT20200 (肖特基二极管2A、200V)。 温度< 50°C 很棒!!

    非常感谢。

    此致、

    Aaron