This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:补偿设计问题

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765727/tps40170-compensation-design-problem

器件型号:TPS40170

客户在动态负载测试期间发现输出响应问题、如下图所示。

我们尝试使用 TPS40170设计工具进行 R/C 补偿计算。  但是 、作为测试结果、我们发现 在动态负载测试期间输出电压上有200uS 的振荡、这看起来像是系统 不稳定。

您能否帮助检查 Excel 工具上是否有任何缺失、以及如何对此进行改进?

BTW、  在 Excel 计算工具中、我们不知道如何填写 FCO、相补角值。 我们只需按照 EVM 填写即可。    

e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312_5F00_1.xls

e2e.ti.com/.../8357.tps40170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图和 Excel 计算器。  查看 Excel 计算器、相位过零度两次。  在穿越频率之后、您不希望相位过零。  

    为防止这种情况发生、我建议将电解输出电容器更改为具有较大 ESR 的电容器。  例如、下图显示 ESR = 180m Ω。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们会尝试看看是否有任何改进。

    但是、在 Excel 工具中、zero1、zero2和 pole1、pole2的计算结果是相同的、原因是什么?   Excel 工具中是否缺少任何内容?

    此致、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这就是我看到的:

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    由于我们已将此对话脱机、因此我将关闭此 e2e 主题、让我们继续通过电子邮件进行讨论

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS40170 Excel 工具中、有两个有关输出电容和输出 ESR 的问题?

    1.在 ESR 值中、由于工作频率约为300kHz、我是否使用阻抗或 ESR (f=0)填充它? 请参阅随附的 CAP 材料规格、以供您参考。

    2.在输出电容中、如何正确填充它、因为在电路板上、我们在输出轨上放置了10uF x2、47uF x2和0.1uF?  总电容10uF +10uF + 47uF+47uF +0.1uF 是否正确?

    谢谢。