This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助推荐主流热插拔保护模型。

Guru**** 2561710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763822/please-help-to-recommend-the-mainstream-model-of-hot-plug-protection

主题中讨论的其他器件:LM5069

工程师好

12V 电源将涉及热插拔保护、使用热插拔保护的主要目的是降低启动电源的速度并控制电源关闭。

我们也不知道它是否需要 I2C 接口以及需要关注参数的指示器类型。

请帮助推荐主流模型。

谢谢!

此致

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    请问您的最大负载电流是多少?

    如果您的应用是高电流应用、假设大于10A、您可以使用以下热插拔选择工具。
    www.ti.com/.../slyt643.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    希望您能够为您的应用选择合适的热插拔。
    如果您正在寻找内部 FET (电子保险丝)器件、您可以从以下链接中选择合适的器件、

    www.ti.com/.../products.html

    如果您有任何其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    如果您想通过电子保险丝了解有关电路保护的更多信息、可以访问以下链接和文档。
    training.ti.com/circuit-protection-efuse-overview
    training.ti.com/.../Circuit-Protection-Fundamentals_5a-eFuse-Overview_Jul2013.pdf
    training.ti.com/efuse101-achieve-active-circuit-protection-using-efuse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    新年快乐!

    非常感谢您的建议、我还有一些问题。
    因为我在 webench 上进行了仿真,所以推荐使用 LM5069,我无法确定它是否是最佳解决方案。
    输入电压为40-60V、通常为54V、启动时的最大电流为10A、但运行期间的最大电流将达到20A、负载电容为400uF
    问题如下:
    1. MOS 选择 FDB047N10CN、100V/164A、其 SOA 性能是否正常?
    2.设置160W 的 PLIM 是否合理
    3.添加 dv/dt 电路后、实际故障时间(Tfault)仅为0.7ms、这对性能没有影响
    工作电流为20A、不需要 MOS 的 SOA 压力
    如果未添加 dv/dt 电路、LM5069本身的浪涌电流限制是多少?
    6.如果需要通过外部控制关闭54V 输出、是否可以使用 UVLO/EN 引脚连接 MCU? EN 引脚的高低电平是多少?


    非常感谢。

    BRS
    Elsa Duan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    可以使用设计计算器验证设计可行性(SOA 裕度)。 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取
    请填写并发送给我进行审核。
    我们提供了培训视频来帮助设计计算器。

    如果未添加 dv/dt 电路、LM5069本身的浪涌电流限制是多少?
    浪涌电流将限制为 PLIM/VDS。 在启动时、Vout=0、因此 Vd=Vin。 随着 Vout 的增大、Vds 会减小、因此浪涌电流会增大。

    6.如果需要通过外部控制关闭54V 输出、是否可以使用 UVLO/EN 引脚连接 MCU? EN 引脚的高低电平是多少?
    是的、可以。 请参阅数据表中的第7.4.4节"关断控制"。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    您能给我们发送一个已填充的设计计算器以供审核并继续进行下一步。
    培训视频位于 www.ti.com/.../support-training.html

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8132.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    设计看起来不错。
    如果您的最大负载电流为10A、我建议增大 Rsense (可能为4m Ω)、以将最小电流限制设置为恰好高于10A。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    非常感谢。
    它将以更高的电流运行、达到20A。
    如果工作电流为20A、MOS 的 SOA 是否需要承受电压?

    BRS
    Elsa Duan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、


    SOA 不足以支持20A。 您需要两个 FET

    在第30行中输入 IOUT (MAX)为20A 以进行检查。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rakesh:
    20A 仅出现在正常操作过程中、持续时间不会超过1ms。 热插拔缓慢启动期间的最大负载电流仅为10A。 就个人而言、我认为20A 不会对 MOS 的 SOA 造成压力、但会影响 Rsense
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您希望将哪个电流电平视为故障/过载电流? 是10A 还是20A?

    如果将 CL 设置为10A、则器件允许故障计时器周期(即1ms)的瞬态过载高达1.9xCL = 19A。 如果过载持续时间超过1ms、则器件会关断外部 FET。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用24A 作为过载电流、因此设置 Rsense = 2m Ω。

    1.如果将 CL 设置为12.5A、1.9*12.5=24A、Rsense =3.8m Ω,那是可以的吗?

    2.如果我设置 Rsense = 2m Ω,并且只考虑高于24A 的过流保护,因为正常运行电流将达到20A,这是否正常? MOSFET SOA 在上电期间仅关心10A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    2m Ω 将电流限制设置为24A。 因此、该器件在电流达到24A 时才会跳闸。 高于24A 时、该器件将运行故障计时器周期、然后关断。

    您需要在第30行中输入24A。

    根据所附的设计计算器、此设置需要最少两个 FET。

    e2e.ti.com/.../1185.8132.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么需要两个 MOSFET? SOA 是否仅关注加电期间的最大电流10A? 在电源完成后、软件将需要几分钟的时间才能运行、然后才能实现20A 电流。 到目前、MOS 已完全打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以确保在热短路期间提供保护。
    请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva673a.pdf。

    如果需要、我们可以与您当地的 TI 销售团队联系