请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5069工程师好
12V 电源将涉及热插拔保护、使用热插拔保护的主要目的是降低启动电源的速度并控制电源关闭。
我们也不知道它是否需要 I2C 接口以及需要关注参数的指示器类型。
请帮助推荐主流模型。
谢谢!
此致
Elsa Duan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../8132.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx
好的。
2m Ω 将电流限制设置为24A。 因此、该器件在电流达到24A 时才会跳闸。 高于24A 时、该器件将运行故障计时器周期、然后关断。
您需要在第30行中输入24A。
根据所附的设计计算器、此设置需要最少两个 FET。
e2e.ti.com/.../1185.8132.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx
此致、
Rakesh