This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:如何在电流控制中将3842用于全桥高频逆变器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842, TL103WA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765312/uc3846-how-to-use-3842-for-full-bridge-high-frequency-inverter-in-current-control

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件:UC3842TL103WA

我在工作中构建了一个全桥拓扑的1.3kw (54.6v、25A) SMPS。 我想同时控制恒定电流和恒定电压、我已经读出 sg3525不能完全用于电流控制。

我的问题是如何使用 uc3842进行电流和电压控制。是否有 任何支持我的应用的 IC。是否有任何用于电池充电器 cccv 实现的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gudelli、

    我认为您的应用需要在次级侧具有恒定电流限制的恒定电压。

    您可以使用上述任一 PWM 控制器和具有内部基准的 TL103WA 双路运算放大器来实现此目的。

    下面随附了一个方框图:

    您可以看到控制环路有两个反馈。
    从空载到满载,输出电压由 OPAMP1控制。 这是电压感应环路。

    对于高达短路的较高电流、使用 OPAMP2控制(固定)输出电流。 这是电流感应环路。
    这是电池充电和恒流 LED 驱动器最常用的控制方法。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    感谢你的答复。

    我有一个小问题、就是我应该连接运算放大器1和运算放大器2的输出端。

    我是否应该连接到3525或3846的反相引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gudelli、
    运算放大器的输出需要连接到反馈网络的反相引脚。
    随着来自反馈的误差信号增大、PWM 必须降低。
    因此、需要来自运算放大器的信号来增加 PWM 控制器反相引脚上的信号。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电压应设置为多少、并设置为恒定电压和恒定电流。
    我的设置电压需要更改或在运行期间需要保持恒定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些值由您的设计要求设置。
    这些值是您的充电电流以及您的最大输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的最大输出电压为120、但我只需要54.6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gudelli、
    我将此帖子标记为已关闭、因为没有其他问题。
    如果您需要有关应用程序的进一步帮助、请打开新帖子。
    此致
    John