This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:电流环路不稳定性

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767732/ucc28070-current-loop-instability

器件型号:UCC28070

您好!

在我的测试和修改中、我将接近80%的负载。  现在、我看到最初看起来是交流输入电流上的间歇电流尖峰。  

在 FET 爆炸之前、我能够在监测 CSA 和 GDA 的同时触发该事件。  

电流实际上会发生破坏性谐振。  电流信号很奇怪、就像它反相了。  

我的占空比限制约为95%。

有人能解释一下这里发生了什么吗?  我不确定从哪里开始。

谢谢、

Tony

电流尖峰、通道3 -市电电流:

更小的时间刻度。 通道1- GDA、通道2- CSA、通道3-市电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    可能是电流互感器饱和。
    在过零附近、占空比为最大值、电流互感器复位时间短。
    您应该查看 CT 的输出、并检查电流尖峰发生时会发生什么情况。
    如果 CT 饱和、您应重新评估复位和/或降低 Dmax 值。
    您是否在设计中使用了 Excel 计算器?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    上面的蓝色迹线是 CT 输出。  我认为这已经超过了不能返回的地步。  您能否给我举几个在电流感应总损耗之前良好/不良 CT 复位行为的示例?  

    是的、我们使用了 Excel 计算器。  我正在检查复位电路、我的一位同事将其组合在一起、它使用 PM4259中的二极管/齐纳组合。  为了简单起见、我可以将其更改为基本 R C。

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    我没有任何示波器图片可以满足你的要求。
    您的 CT 需要是高频类型、在您的应用中具有足够的 Vol.Secs 额定值、您需要确保 CT 能够在 FET 的最大导通时间内充分复位。 这些是该部件的主要要求。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    由于在两周内没有对这些建议作出任何答复,我将结束这一职务。
    如果您需要有关此设备的进一步帮助、请打开新帖子。
    此致
    John