请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好!
在我的测试和修改中、我将接近80%的负载。 现在、我看到最初看起来是交流输入电流上的间歇电流尖峰。
在 FET 爆炸之前、我能够在监测 CSA 和 GDA 的同时触发该事件。
电流实际上会发生破坏性谐振。 电流信号很奇怪、就像它反相了。
我的占空比限制约为95%。
有人能解释一下这里发生了什么吗? 我不确定从哪里开始。
谢谢、
Tony
电流尖峰、通道3 -市电电流:
更小的时间刻度。 通道1- GDA、通道2- CSA、通道3-市电流: