This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:启动问题

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761189/tps61020-startup-problem

器件型号:TPS61020

尊敬的所有人:

我们的客户更改了 USB 和电池输入。
电池为3节碱性电池。
当它改变此电路时、它可能不会由电池的电压启动。
TPS61020的输入电压和输出电压的关系如下。

o 不是问题、但不是从 X 部分开始

请告诉我考虑的是哪种问题。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PAN-M
    您能否测量输入、SW 和 VOUT 波形以显示问题? 我们需要波形来了解发生了什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会向客户申请。
    当 Vo=5V 时、输出电流从图1中的4.7V 左右下降。
    我是否可以认为这一点从这里启动模式?
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PAN-M
    是的。 您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    我们的客户获得了波形。
    e2e.ti.com/.../TPS61020_5F00_WF.xlsx

    slva387中是否存在启动问题?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan_M、

    我们将在 EVM 中对此进行检查。 我能知道测量过程中的负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 PAN-M:
    我有另一个线程。 您可以在此处回复。
    与 Jasper 的同一个问题、我是否可以知道测量过程中的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu
    是的、好的。
    我正在向我们的客户询问有关负载电流的问题。
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M:
    是否有任何更新?
    随着中国新年的到来,答复可能会拖延。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、Minqiu-san。
    它们再次获得测量电流值、因为它们没有留下详细的电流值。
    我与我们的客户沟通您的(延迟)消息。
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M:
    由于我们有另一个联系渠道、我将首先关闭此帖子。 感谢您的理解。