This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:LM5175不稳定,Vin = 9-15Vdc,Vout = 12V,Iout = 10A

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765331/webench-tools-lm5175-lm5175-instability-with-vin-9-15vdc-vout-12v-iout-10a

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们在 Webench 中设计了一个 DC-DC 转换器、其中 Vin = 9至15Vdc、Vout = 12Vdc、Iout = 10A。

在输入电压< 10V 或输出电流> 4A 时、控制器 LM5175会变得不稳定。  

我在论坛上发现了三个类似的案例、但建议的解决方案是 LM5176控制器的迁移。

是否有人仅通过调整控制组件来解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    感谢您提出问题。

    您可以发布原理图吗? 这将使我们能够了解需要调整哪些组件值。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示、

    谢谢

    e2e.ti.com/.../DC_2D00_UPS_2D00_P-1622C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和组件如下所示、

    谢谢、

    Manuel

    e2e.ti.com/.../Copy-of-06-DC-DC_2D00_12V-Bill-of-Materials-DC_2D00_DC-converter-with-LM5175PWPR_2800_T_2E00__2E00__2E00_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    应该是个好主意:
    1) 1)将开关频率增加到400kHz (RT = 62kHz)、实际为334kHz (将扩展 VIN 电压范围运行)
    2)增加输入 CBULCK 电容器的数量(将增加输入纹波电流容量的值)、和
    3) 3)将 CSLOPE 电容的值递增至82pF、以将斜率纹波降低至 VCOMP (BUCK)= 1.44V 和 VCOMP (BOOST)= 2.10V。 实际 CSLOPE = 68pF。

    此致、

    Manuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Garrett、

    以防万一、这是 WEBENCH 项目。

    此致、

    Manuel

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_06_2D00_11_5F002800_My-Designs-ID-15_29005F00_DC_2D00_DC-converter-In-9_2D00_15Vdc-Out-12Vdc-10A--LM5175PWPR-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    输出端有多大的纹波? 当您说不稳定时、LM5175只是希望在两种模式之间实现吗? (升压、降压/升压、降压)

    改善此转换区域行为的最简单方法是切换到 LM5176、如其他线程所示。 LM5176是 LM5175的下一代产品、具有更好的转换区域行为。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    我们发现问题与我们的原理图有关。  MOSFET 的数量错误、应该是重复的!

    所发生的情况是、当我们从 webench 仿真器导出文件时、原理图中未发布半导体数量、尽管它出现在电气 BOM 中。 当然、这是我们的错、但在未来的版本中、webench 应该改进了约束条件。 也许有更多的设计人员出现同样的故障。

    总之、我们决定迁移 LM5176稳压器。 新原型正在设计中!

    感谢您的帮助!

    此致、

    Manuel