This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:如何了解 TPS59641的满载功耗

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS59641, CSD97395Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767352/tps59641-how-to-know-the-full-load-power-dissipation-of-tps59641

器件型号:TPS59641
主题中讨论的其他器件: CSD97395Q4M

您好!  

我的客户想知道如何计算 此器件的最大功耗。  

您能帮助评论吗?

如果需要更多信息、请告诉我。  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    将 TPS59641功率耗散估算为:  

    PD =(使用内部驱动器的相位的 FET 驱动器功率耗散)+(IC 功率耗散)

    PD = Sum_for_All_Phases ([QgHFET + QgLFET] ×FSW ×VDrive)+(V5 ×IQ)

    其中:

    QgHFET 是高侧 MOSFET 总栅极电荷。  

    QgLFET 是高侧 MOSFET 总栅极电荷。  

    Fsw 为每相开关频率

    VDrive 为 V5Drive 电压~5.0V

    V5为 V5电压~5V

    Iq 是数据表中列出的静态电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    感谢您让我们知道如何计算 PD。

    在向 Rd 核实此案例后、您只需确认以下几个问题:

    1.我们目前使用 CSD97395Q4M 作为功率级,请问我们如何从功率级找到 Qg,或者在使用功率级时,您能给我们一些意见吗?

    2.我们也找不到 TPS59641RSLTR 的 IQ,您能帮我们知道该器件的 IQ 应该是多少。

    非常感谢您的帮助。