This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:I2C 通信失败

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765135/ucd3138128-i2c-communication-fail

器件型号:UCD3138128

大家好、

 

      我的客户使用 UCD3138128上的 I2C 功能(引脚19和引脚20)。

      客户手头有一些芯片、右侧只有一个芯片具有奇怪的 I2C 波形。 (左侧是正常波形)

      客户对所有芯片都使用10千欧上拉电阻器和22pF 滤波器。 (参见下面的电路)

      客户找不到任何推荐的上拉电阻器,也找不到  有关技术规格上的引脚19和引脚20 (I2C_CLK 和 I2C_DATA)输入电容的任何电气特性。

      客户希望确切了解 UCD3138128上 I2C 功能的电气特性、请回复设计团队提出的这些问题、非常感谢。

 

      问题如下:

          1.建议的上拉电阻器范围是多少(1k-10k?)  UCD3138128 I2C 功能?

          2.引脚19和引脚20 (I2C_CLK 和 I2C_DATA)的输入电容规格是什么?

          3、具有奇怪波形的芯片是否比引脚19和引脚20上的其他芯片具有更大的输入电容、导致 I2C 通信失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    某些 UCD 器件在释放 PMBus 线路时的上升时间确实比其他器件慢。 我们不建议使用上拉电阻器、因为它也是总线电容的函数。 例如、如果像我们在 EVM 中那样在引脚上放置保护二极管、则会大幅增加电容。 虽然在插入 PMBus 适配器之前电路板上有大量静态电荷、但在 EVM 上并不需要这些电荷、它们可能会很有用。 在一个完整的系统上、通过永久连接、它们非常无用。

    电阻器的下限由引脚驱动能力的4mA 限值设置。 许多客户已经使用750或1K 欧姆电阻器做得很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的回答。

    还有一个问题:

    客户进行了50次设置,只有一组具有奇怪的波形(如我在上面所示),这是否意味着该芯片在 I2C 功能上具有不同的参数?

    我们应该将该芯片带回去、并对其进行更多测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并非所有芯片都具有相同的上升时间。
    如果您使用较低的上拉电阻器值、则会受到最坏情况的保护。
    无需重新使用芯片并运行更多测试。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题能解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、