This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62421:1.8V 和1.2V 稳压器高输出电压

Guru**** 2518820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767299/tps62421-1-8v-and-1-2v-regulator-high-output-voltage

器件型号:TPS62421

我使用固定默认输出器件(TPS62421) 为系统生成1.8V 和1.2V 电源轨。

我会看到更高的电压(分别为1.93V 和1.27V)。 随着负载的增加、电压上升、我看到的最大电压为1.93V/1.27V。

我正在寻找有关导致此问题的原因的任何建议以及建议的修复方法。 一个想法是微控制器和 FPGA 上的去耦电容器可能会影响反馈环路。

注:

- V_SYS 范围为3V 至5V
-系统总功率:1.4W

请参阅下面的原理图。

谢谢、

Juwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否向我发送您的布局以及输出端的确切位置? 您提到了这些去耦电容器、我想在原理图和布局上看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此帖子、因为我没有收到任何答案。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新主题、我很乐意为您提供帮助。