This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:5V 输入电压下的效率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62084, TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766585/tlv62084-efficiency-at-5v-input-voltage

器件型号:TLV62084
主题中讨论的其他器件: TLV62085

大家好、团队、

您可以在 TLV62084中分享效率信息5V 输入电压、3.3V 输出电压吗?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    我将检查我们的数据库并返回给您。 应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina -San、

    感谢您的支持。
    如果您收到申请、能否给我发送邮件(s-nagata@ti.com)?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata-San、

    随附的是 Vin=5V、Vout=3.3V、L=0.47uH、Cout= 150uF 时的效率曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想通过 TLV62084获得凸极。 您的数据适用于 TLV62085。 它是否与 TLV62084相同?

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    很抱歉、我感到困惑、这里是 TLV62084的测量数据:  

    您还可以使用 Webench 来仿真效率、结果非常接近测量值:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina -San、

    您能否在 Vin=5V、Vout=0.85V/Iout=3A 的条件下检查 TLV82084效率?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我们只有 Vout = 0.9V;Iout = 0A 至2A 时的效率数据。 够了吗?

    请注意、TLV62084的最大电流限制为2A。 如果客户需要高达3A 的电流、则可以选择 TLV62085。


    此致、
    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Excel -San、

    感谢您的支持。 您能否查看输出电压= 0.8V 和0.9V;输出电流= 0A 至2A 时的效率数据?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    请参阅随附的 Vo = 0.9V 时的以下效率结果。

    此致、

     Excel