This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:如何使用9伏电池运行它?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019, TPS62745, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768035/lm5019-how-do-i-run-it-with-a-9-volt-battery

器件型号:LM5019
主题中讨论的其他器件: TPS62745TPS62125

如何使用9伏电池运行它? 它仅在14伏及以上的电压下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5019的最小输入电压为7.5V。 您是否有适合您设计的原理图?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    对于9V 电池、我认为您不需要额定电压为100V 的器件。 您是否了解了适用于您的应用的 TPS62745和 TPS62125?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cdn.discordapp.com/.../unknown.png 是的。 希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享原理图。

    UVLO 引脚将控制"打开"点。 您能否将 UVLO 直接上拉至 VIN? 一旦满足最低 VIN 要求、器件将开启。 然后、我们将知道您看到的下一个导通点是否是由于连接 VIN 和 UVLO 的电阻器网络造成的。

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够通过将 UVLO 直接上拉至 VIN 来检查开通点?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭这个 e2e 线程。 如果您仍有问题、请回复此主题、该主题将重新打开。

    此致、
    Katelyn