请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92641 大家好、
请帮助解决我客户的问题、如下所示。
对于 TPS92641、因为客户电路板上有一个12V 偏置电源。 那么、客户问、他们是否可以为 VIN 提供12V 电压、而不通过 VIN 引脚连接 HV 电源输入?
此解决方案是否存在任何风险?
此致
刘罗宾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.