This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641电源问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767448/tps92641-tps92641-power-supply-question

器件型号:TPS92641

大家好、

请帮助解决我客户的问题、如下所示。

对于 TPS92641、因为客户电路板上有一个12V 偏置电源。 那么、客户问、他们是否可以为 VIN 提供12V 电压、而不通过 VIN 引脚连接 HV 电源输入?

此解决方案是否存在任何风险?

此致

刘罗宾

robin-liu@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    来自同事:

    "必须通过最高电源线提供 VIN、才能正常工作。
    但是、12V 可连接到 VCC、以减少内部 LDO 导致的功率损耗。"

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    谢谢。

    客户的目的是不希望将系统 HVIN 直接连接到 VIN 引脚、因此他们想检查是否可以使用12V 作为最高电源线连接到 VIN 以生成 Vcc 和器件内部偏置电源?

    这种方法有任何风险?

     

    此致

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    来自同事:

    "必须通过最高电源线提供 VIN、才能正常工作。
    但是、12V 可连接到 VCC、以减少内部 LDO 导致的功率损耗。"

    如果功率级也提供12V 电压、它们可以使用12V 电压为输入电压供电。 如果功率级由高于12V 的电压供电、则还需要将 Vin 连接到该电压。 可以向 VCC 施加12V 电压以生成 VCC。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    谢谢。 您能解释一下吗?

    "如果功率级也提供12V 电压、则可以使用12V 电压为输入电压供电。 如果功率级由高于12V 的电压供电、则还需要将 Vin 连接到该电压。"

    因为电源路径会抛出外部 MOS、所以他们只能将最高电压连接到 MOS 吗?

    2.如果将12V 连接到 Vcc、它们是否可以悬空 VIN 引脚?

    此致

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    不可以、12V 可以连接到 VCC、但 Vin 需要连接到设计的最高电压(进入功率级的功率(高侧 MOSFET 的漏极)。 将12V 电压连接到 VCC 将降低 TPS92641需要消耗的偏置功率、但 Vin 需要连接到高压节点。

    此致、