This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:超前边沿消隐时间和 COMP 到 OUT 延迟

Guru**** 2387470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766040/lm5021-lead-edge-blanking-time-and-comp-to-out-delay

器件型号:LM5021

尊敬的德州团队:

客户想知道 引线边沿消隐时间 COMP 到输出延迟的最小值和最大值

只有 典型值 数据表中的值。 请帮助提供最小值。 和最大

谢谢你

应泽西  

前沿消隐时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yingzhe、

    感谢您关注 LM5021器件。 要回答您的问题、我需要联系工厂以查找可以提供号码的人员。 我不确定需要多长时间才能作出回应;可能需要一天或两天时间。

    我将提交查询。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yingzhe、

    很抱歉我的答复有很长的延迟。 我曾多次尝试从工厂获得这些参数的答案、但我无法为您获取这些信息。

    它们不可能是经调整的参数、因此保守的估算可以假设典型值的变化为+/-30%。
    我将关闭该线程。

    此致、
    Ulrich